This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:IBIS 模型 VOD 摆幅与规格和实际波形不同

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/860328/sn65dsi84-ibis-model-vod-swing-is-different-from-the-spec-and-the-real-waveform

器件型号:SN65DSI84

你(们)好

当 CSR 0x19 3:2和1:0 = 00时、A_Y x P/N 和 B_Y x P/N 的稳态差分输出电压为180 (min)/ 245 (typ)/ 313 (max) mV、接近端接时为100 Ω。  

在下面的真实波形上为272mV。  它是匹配的。  

但是、LVDS 输出的模型1和模型2是1.2V 和100欧姆端子电阻器。  

VOD 大约为+/-500mV。 ibis 文件的调制是否有问题?

   

BR、

Wilbur。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilbur

    使用型号 LVDS_1P2_TERM100_00时、是否包含外部100 Ω 终端?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 在 IBIS 中使用100欧姆作为终端器。 摆幅与设置相同。 谢谢。