This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C2550:自然通风温度下运行温度传感器器件特性的差异

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C2550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861030/tl16c2550-differences-in-operating-free-air-tmp-device-characteristics

器件型号:TL16C2550

大家好、员工

TL16C2550有两种类型:
TL16C2550在自然通风环境下的工作温度范围为0℃C 至70℃C、TL16C2550I 的工作温度范围为-40至+85°C。

问题
数据表(SLWS161E)中的"建议运行条件"的条件被写为"在自由运行的 AIE 温度范围内"。
对于两个温度版本不同的 TL16C2550和 TL16C2550I 器件、是否可以安全地假设参数(规格)相同?

例如、page13的时序 REQUIRMENTS 值是否被视为可应用于 TL16C2550和 TL16C2550I 的公共值?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain、

    是的、相同的参数值将应用于每个器件的相应温度范围。

    此致、

    最大