This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306用作 VREF2至 GPIO 的开关

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/860333/pca9306-pca9306-used-as-switch-with-vref2-to-gpio

器件型号:

大家好、我们将使用 PCA9306、如 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pca9306.pdf 图17中所述。
但是、VREF1和 VREF2上的电压相同(1.8V)。
因此 VREF1=1.8V、VREF2&EN=200K 至1.8V GPIO。

1.与图10中建议的设计相比,我们应该期待什么不同?
在该设计中、只有 EN 连接到 GPIO、而不是通过200K 电阻器连接。
VREF2仍将通过一个200K 电阻器被连接至1.8V。

由于两种解决方案都不能满足设计要求(9.2.1)、我假设我们在开关模式下的性能会比转换模式稍差一些?
'如果 EN 比 SCL1或 SCL2高≥0.6V、SCL 开关导通。 SDA 也是如此。" (8.4)
假设这意味着、无论我们使用图17还是图10设计、仅当另一侧 SCL#降至1.2V 以下时才会驱动 SCL#?

2.我们还发现 EN 未被拉至0V、但可能保持在大约0.2V 的水平。
由于 SDA #and SCL#需要低于0.2 - 0.6V =-0.4V、即使一个 SCL#/SDA#引脚为0V、我们能否确保 SCL 仍为高阻态?

此外、Q1器件数据表中缺少此备用用例。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pca9306-q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    [引用用户="Anders Kagerin"]

    器件型号: PCA9306

    大家好、我们将使用 PCA9306 、如 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pca9306.pdf 图17中所述。
    但是、VREF1和 VREF2上的电压相同(1.8V)。
    因此 VREF1=1.8V、VREF2&EN=200K 至1.8V GPIO。

    1.与图10中建议的设计相比,我们应该期待什么不同?
    在该设计中、只有 EN 连接到 GPIO、而不是通过200K 电阻器连接。
    VREF2仍将通过一个200K 电阻器被连接至1.8V。

    图10假设您使用的是 Vref1=Vref2。 如果您使用的是 Vref1=Vref2、但如图17所示、则我会得到相同的结果。 唯一真正的区别是实际启用和禁用器件需要更长时间、因为200k 电阻器充当 RC 常数中的 R、这有点大。 否则、您应该没有问题。

    由于两种解决方案都不能满足设计要求(9.2.1)、我假设我们在开关模式下的性能会比转换模式稍差一些?

    正如您所指出的那样、设计要求9.2.1。 使能引脚上由器件内部的其他电路参考的偏置电压会更低。 这意味着、在您的情况下、在"输出"跟随输入之前、您需要驱动~1.2V 以下的电压。 如果 Vref2>Vref1 ~0.6V、那么您只需驱动稍低于1.8V 的电压、即可看到输出跟随输入。
    '如果 EN 比 SCL1或 SCL2高≥0.6V、SCL 开关导通。 SDA 也是如此。" (8.4)
    假设这意味着、无论我们使用图17还是图10设计、仅当另一侧 SCL#降至1.2V 以下时才会驱动 SCL#?

    正确。

    2.我们还发现 EN 未被拉至0V、但可能保持在大约0.2V 的水平。

    是否有任何其他连接到 EN 或 Vref2的器件? 这有点不寻常。
    由于 SDA #and SCL#需要低于0.2 - 0.6V =-0.4V、即使一个 SCL#/SDA#引脚为0V、我们能否确保 SCL 仍为高阻态?

    您希望总线任一侧的 SDA/SCL 引脚在任何时候都位于 GND 或其下方? 如果 ENABLE 低于~0.6V、则 SDA/SCL 的1侧和2侧之间的路径应为高阻抗。

    此外、Q1器件数据表中缺少此备用用例。
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pca9306-q1.pdf

    我在一段时间后尝试添加这些新的部分、但遇到了一个问题(问题只是更高版本的批准、因为当汽车数据表发生更改而未被签核时、人们不喜欢它!)

    [/报价]

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    1.启动时间越长,也不是问题。

    2、是的、GPIO 以上拉电阻(40k)作为三态启动、外部下拉电阻为4.68k (iirc)。 这是默认的上电状态、必须为 EN = OFF。 当软件启动时、我们可以将 GPIO 驱动至1.8V 或0V。

    3.啊,官僚机构:-)

    谢谢 Bobby!

    /安德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个假设问题;如果我们使用2.5或3.3V GPIO 驱动 VREF2和 EN、这是否会提供更低的激活阈值?

    因此 VREF1 = 1.8V。
    SCL1和 SDA1 =上拉至1.8V 或驱动至 GND

    VREF2 & EN = 200K 至3.3V
    SCL2和 SDA2 =上拉至1.8V 或驱动至 GND

    我假设 SCL1和 SDA1在略低于1.8V (但高于1.2V)时才导通、并且 SCL2和 SDA2也应如此?
    但也感觉这里有一些东西我可能会错过。

    /安德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    [引用用户="Anders Kagerin"]

    另一个假设问题;如果我们使用2.5或3.3V GPIO 驱动 VREF2和 EN、这是否会提供更低的激活阈值?

    与图17类似、在200k 电阻器之后施加 GPIO 或偏置电压的位置是什么? 如果是、则是。

    因此 VREF1 = 1.8V。
    SCL1和 SDA1 =上拉至1.8V 或驱动至 GND

    VREF2 & EN = 200K 至3.3V
    SCL2和 SDA2 =上拉至1.8V 或驱动至 GND

    该设置会直接向 EN 施加约2.4V 的电压、以建立更高的基准电压(这就是我们建议用户将 ENABLE 和 Vref2连接在一起的原因)。 图6中显示了简化的内部图、当您将 FET 的栅极和漏极连接在一起时、基本上只有 PN 结 AKA 二极管。

    我假设 SCL1和 SDA1在略低于1.8V (但高于1.2V)时才导通、并且 SCL2和 SDA2也应如此?
    但也感觉这里有一些东西我可能会错过。

    不、我想您在这里遇到了所有问题。 我对传播延迟差进行了一些测量、发现基准电压(使能端的电压)与侧1和侧2 (如开关配置)相同时与转换器配置的差异非常低。 传播延迟差异相差约100ns。

    /安德斯

    [/报价]

    下面是我从实验室中进行的有关1.8V =Vref1=Vref1=Vref2时 EN 电压与 Vref1=1.8V 和 Vref2=2.5V 时~2.5V 时使能电压之间的传播延迟的测量:

    您可以看到当它们开始拉低时我记录的电压。 我还对传播延迟做了自己的定义(数据表使用50%的 Vcc、但我不喜欢它的定义;相反、我想知道我何时拉低、在另一侧开始拉低之前多长时间)。

    当1侧和2侧具有相同的电压时、传播延迟时间几乎相同。 如果在基准电压(使能引脚)上施加2.5V 电压并从1.8V 电源轨上拉、则传播延迟会更低、为28.4ns、而不是65ns。 输入之后的输出电压点从0.7V 变为1.2V、不过我确定如果我的斜降速度较慢、我会看到这些数字稍高、因为开关具有一些两位数纳秒的范围、可使它们完全导通。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的反馈 Bobby,我非常感谢!

    此致、
    Anders