This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:内部眼图张开度监视器结果中的垂直线?

Guru**** 2387900 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/860882/ds110df410-vertical-lines-in-internal-eye-opening-monitor-results

器件型号:DS110DF410

尊敬的所有人:

所附图像显示了使用 DS110DF410的内部眼图张开度监视器执行的眼图扫描的结果、该监视器暴露在10.26 Gb/s 链路上(除非我犯了错误、否则已针对该速率正确配置)。 我对左侧的竖线感到困惑。 同一器件的其他通道(由不同的收发器驱动)显示相似(但略有不同)的线路。 有人以前见过这样的东西吗? 这是否意味着一个问题? 还是 EOM 算法的无害伪迹?

此致、

Jeroen

e2e.ti.com/.../eye_5F00_opening_5F00_scan_5F00_data_5F00_tx_5F00_0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeroen、

    这条垂直线是眼图密度的伪影。 您的眼睛(右侧)看起来很开阔、没有过道。 我认为在这种情况下、您不应该遇到任何位错误。 我认为这是无害的,没有负面的副作用。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Nasser、

    我对链路的性能没有太大的担心、因为这确实可以正常工作(实际上、重定时器在眼图中心得到了很好的调整)。 但线路有点奇怪。 很高兴听到确认这只是一个伪迹。

    此致、

    Jeroen