This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:您是否需要 TX 外部终端?

Guru**** 2925590 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/860702/tmds171-do-you-need-the-tx-external-termination

器件型号:TMDS171

你(们)好

我想将其用作 DVI 转 HDMI 重定时器。

TMDS171 (OUT_D [0:2] p/n)和 FPGA (HDMI 接收器)已连接。

但是、根据 FPGA 侧的规格、TMDS171与 FPGA 之间需要交流耦合电容器。

在这种情况下、OUT_D [0:2] p/n 是否需要外部端接?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果在 TMDS171和 FPGA 之间使用交流耦合电容器、则需要外部端接。 由于链路现在是双端接的、因此信号振幅会减半、因此 TMDS171振幅输出需要进行升压以补偿振幅减小。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以!

    谢谢。