This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP129:参考原理图、DP 转 HDMI 视频转换器

Guru**** 2882710 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139, SN75DP129, SN75DP149, SN75DP159, SN65DSI83, SN65DSI83-Q1, SN65LVDS4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808064/sn75dp129-reference-schematic-dp-to-hdmi-video-converter

器件型号:SN75DP129
主题中讨论的其他器件:SN75DP139SN75DP149SN75DP159SN65DSI83SN65DSI83-Q1SN65LVDS4

请注意、我们正在设计基于 DP 视频输出 SBC 和 HDMI 视频输入触摸屏的系统。 因此、我们需要将 DP 视频转换为 HDMI 视频。 我们已经看到 sn75dp129是从 DP 到 HDMI 的视频转换器、因此... 很好、但我们需要一个参考设计来制作原型、如果它能够正常工作、则开始生产。 您能否先向 HDMI sn75dp129发送一份 DP 原理图? 我们找到了 sn75dp139和 sn75dp149原理图、但没有 dp129。

谢谢

我们的电子邮件:lab@earsistemas.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞

    您是否有 DP 或 DP++输入? DP129是一款 DP++转 TMDS 转换器。 对于 DP 到 HDMI、您需要一个我们没有的有源协议转换器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UFF...

    我n´t 到 sn75dp159或 dp149中的 DP++、但没有在 sn75dp129或 dp139数据表中读取任何 DP++。 因此 、这些129或139不能将 DP 视频转换为 HDMI 视频。 有什么建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞

    SN75DP129是一款双模 DisplayPort 输入、可实现最小化传输差分信令(TMDS)输出、双模 DisplayPort 是 DP++。

    如果您正在寻找有源协议转换器、请查看 STDP2650。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    PTN3365如何? 在描述中、显示"有源 DDC 缓冲器。 您认为这是否意味着我们 需要 DP 到 HDMI 直接转换?

    非常感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞

    不、这看起来像电平转换器、而不是协议转换器。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、感谢您的介绍。

    在进行更多研究后、我们用于原型设计的 SBC 是 UP 内核 plus、它具有完整的 eDP 视频端口。 我们使用的10.1"触摸屏(SunFounder)具有 HDMI 输入/LVDS 输出控制器板。 我们想知道是否可以使用 eDP 源视频通过 TI 器件直接驱动 LVDS 屏幕总线。 我们找到了 SN65DSI83。 您认为转换是这样的吗? 它是否需要额外的软件驱动程序或芯片组来从 eDP 转换为 LVDS?

    非常感谢你的帮助

    耳部影院  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    SN65DSI83不适合此应用。  您似乎需要搜索 DP 转 HDMI 协议转换器或 DP 转 LVDS 转换器。  TI 没有满足这些要求的解决方案。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回答。

    是的、我们需要将 DP 视频转换为 HDMI 以驱动控制器板、但我们的 SBC 具有额外的视频41引脚  DSI/eDP 连接器(上核+)。 在 SN65DSI83-Q1中、它说

    • 支持单通道 DSI 转单链路 LVDS 运行模式

    这是否意味着我们可以将视频从 DSI/eDP 41引脚连接器转换为 LVDS、从而直接驱动屏幕?

    非常感谢您的帮助

    EAR 系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    如果 SBC 具有 MIPI DSI 输出、则可以选择使用 SN65DSI83、但您需要确认触摸屏可以直接接受 LVDS 输入。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 JMMN

    我们将尝试了解10.1英寸 SunFounder 触摸屏是否直接接受 LVDS 输入。 如果它是n´t Ω、我们需要什么?LVDS 收发器? 例如 SN65LVDS4或类似器件?

    感谢你的帮助

    EAR 系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    所需的器件取决于触摸屏可接受的输入。  请在确认要求后发布。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞:

      有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 SunFounder 对其屏幕的支持:您认为什么? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以重新发送?  未显示附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞

    此信息不表示面板可以支持 LVDS、您能否与 SunFounder 联系、以了解该面板支持 TMDS、LVDS 或两者?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然可以。 等待答案。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞

    我现在将关闭此主题、一旦您从客户那里获得信息、您就可以回复并重新打开此主题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我已经从 SunFounder 获得了这些信息。

    感谢你的帮助

    请与 Sistemse2e.ti.com/.../BP101WX1_2D00_206_5F00_20180129_5B00_8166_5D00_.pdf 联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞

    数据表显示这是一个单通道 LVDS、 SN65DSI83支持单通道 DSI 转单链路 LVDS。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞

    您是否有任何更新、或者我们是否可以关闭此主题? 关闭后、您可以通过响应该线程来重新打开该线程。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞

    现在我将继续关闭此线程、您可以通过回复此线程或创建新线程来重新打开它。

    谢谢

    David