This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:TUSB320RWBR OTG 自动检测

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB320, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810205/tusb320-tusb320rwbr-otg-auto-detect

器件型号:TUSB320
主题中讨论的其他器件:TUSB321

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

原理图如下所示。

我们的 USB C 通过电缆连接到计算机。 C 型连接器按特定方向插入。 CC1/CC2的电平大约为0.45V、而插入的另一侧是 CC1/CC2电平。 它是0、但两种状态的 USB_ID 都是高电平。

看起来不是自动检测。
能帮你查一下我吗?谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要电缆方向检测、则可能需要 TUSB321、DIR 引脚将指示插头 方向  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    下面有三个问题、您能帮您检查一下吗?

    如果 我们不需要方向识别、 是否可以使用 TUSB320?

    2.我们使用 USB 3.0 A/C 适配器连接 USB 闪存驱动器。 电路板  电源为 POE 供电。

    我们认为电路板应处于主机状态。

    但通过测量、两个 CCS 处于高电平和低电平之间持续切换的状态、ID 没有变化-始终为高电平

    3.使用 USB C 通过 USB 2.0电缆直接连接到计算机  

     a)电路板由 POE 供电。 测得的两个 CCS 处于0.4V/0V 低电平、并且 ID 没有变化-始终为高电平。
     b)电路板直接连接到 PC 并由计算机供电。 测得的两个 CCS 处于0.4V/0V 低电平、并且 ID 没有变化-始终为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉推送、此问题是否有更新?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不需要 DIR 引脚、则可以使用 TUSB320。

    2&3.您的设备似乎处于 DRP 模式,您是否可以对 TUSB320进行 I2C 配置? 您是否在多个器件/平台上看到 ID 引脚始终处于高电平?

    请务必记住、c 型电缆仅在电缆上携带一根 CC 线、因此在正常情况下应预期在0V 处携带一根 CC 线。 该器件在此应用中由总线供电? 附件模式是否已启用? 您能否在更长的时间内捕获波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    这是 Sercomm 的 Sally Feng、感谢您的回复! 我们对 TUSB320的用法感到困惑、我们希望它在电路板上用作 DRP 模式、 但现在它似乎无法提供检测功能、我们通过 POE 为电路板供电、将 USB C 端口保留为 OTG 端口、 CC 保持开关状态、并且无论断开连接或插入任何器件、ID 都保持高电平、原理图配置是否出错?

    我们现在不对 I2C 执行任何操作、需要它上的任何配置吗?

    我们已经检查了 CC 和 ID 保持状态的时间非常长、超过10分钟、没有发生任何变化。

    谢谢

    Sally

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    有意见吗?  谢谢

    冯淑莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您的应用中、TUSB320可能会通过非故障安全引脚反向供电、从而导致器件卡在错误状态。

    如果处理不当、TUSB320非失效防护引脚(VBUS_DET、ADDR、端口、ID、OUT[3:1]引脚)可以反向驱动 TUSB320器件。 当需要上拉这些引脚时、建议将端口、ADDR、INT_N/OUT3和 ID 上拉至器件 VDD 电源。 必须通过一 kΩ 个900k Ω 电阻器将 VBUS_DET 上拉至 VBUS。 当为 I 2C 使用3.3V 电源时、终端用户必须确保 VDD 为3V 及以上。 否则、I 2C 可能会对器件反向供电。

    您能否回答以下问题:

    • TUSB320 EN_N 引脚何时变为低电平?  该引脚在 VDD 达到其有效电压电平后至少保持高电平50ms。 VDD 是否必须在25ms 或更短时间内斜升(可能是这种情况、但我想确认)?
    • 是否可以从外部为 TUSB320供电(非 Vbus 电源)并查看是否遇到相同的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们已将 VDD 更改为系统3V3、电压为3.35V>3.0V、症状相同、

    关于 EN_N、它在上电后保持低电平而不保持高电平、VDD 在25分钟内快速上升至3.3V

    此外、如果我们移除 VBUS_DET、检测似乎正常(至少对于主机模式)、没有 VBUS_DET 的模式 IC 处于什么状态、为什么 VBUS_DET 会导致检测失败?

    谢谢

    Sally

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎 VBUS_DET 已经重新驱动 TUSB320。 VBUS_DET 有助于确定 USB 器件是否以 UFP 模式连接。 如果 TUSB320反向供电、它可以进入未知状态并驱动一些输出。 连接 VBUS_DET 时、ID 引脚是否仍然保持高电平? 您能描述一下该应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是的、如果 VBUS_DET 已连接、那么无论是否插入器件、ID 都将保持高电平。

    如果 VBUS_DET 未在 DRP 模式下连接、或 TUSB320配置为 DFP 模式(VBUS_DET 已连接、端口至 VDD)、则主机模式工作、在插入器件时 ID 变为低电平。

    请参阅随附的有关 USB C 端口应用的原理图、我们使用 USB C 作为 DRP 模式以及直流电源输入端口。

    谢谢

    Sally

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    抱歉、对我们的应用有什么想法?

    谢谢

    冯淑莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉推送、此问题是否有任何更新?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 经过一些调查后、ID 应该只受 CC 引脚电压电平的影响、如果 CC 引脚电压电平被锁存在 Rd 电平、那么 ID 将在连接或断开状态中显示为低电平。 CC 线路上是否有可能导致切换的东西? 我在原理图中没有看到任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是的、如原理图中所示、测试时 CC 引脚上没有其他东西、但我们保留了手动 CC 开关电路、该电路会导致 CC1和 CC2的路径较长、布局是否会影响 CC 检测?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 CC 线路切换上、 当 TUSB320配置为支持 UFP 模式或 DRP (等待连接)模式下的附件器件时、CC 1和 CC 2将切换。当端口为源(DFP)时、当检测到 CC 引脚连接时、CC 1和 CC 2将置为低电平。 或用作源(DFP)的双角色(DRP)。 在 UFP 模式下、TUSB320将 ID 保持在三态、这就是在这种情况下 ID 可能始终保持高电平的原因。 您能否验证 TUSB320是否未处于 UFP 模式或 DRP 是否呈现为 UFP? 还要确认、您使用的是 TUSB320而不是 TUSB320LAI/HAI、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们使用 TUSB320RWBR。

    我们将 TUSB320配置为遵循数据表基准的 DRP、正如原理图所示、当器 件插入时、CC 保持开关状态、ID 保持高电平、这一点我怀疑它不会通过自动检测进入正确的模式(DFP)。 BTW、为什么进入 DFP 模式时 tri-Stae 中的 ID?  我们一直看到它处于高电平。

    谢谢

    Sally

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    未 连接任何器件时、TUSB320应同时具有 CC 开关和 ID 高电平。 我们可以通过 I2C 寄存器确认器件进入的模式。 您是否能够读取 I2C 寄存器?  当器件未连接而不是已连接时、Attached_State 和 mode_select 的值是什么? 当处于 DRP 模式时、ID 引脚将变为三态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sally:

      有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    我们必须按如下所示记录 USB 协议。

    我们的器件始终处于 UFP 模式。

    但我们要将 TUSB320设置为 DRP 模式。

    那么、您能否帮助检查我们的设计有什么问题?

    顺便说一下、我们的应用是 IP 电话。

    原理图:

    e2e.ti.com/.../Schematic_2D00F25DE87D2F8F_.pdf

    1.适配器连接到 IP 电话(UFP 功能正常)

    2. IP 电话连接到(USB-C 转 USB-A 设备)(DFP 功能失败)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉推送、此问题是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉推送、此问题是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有 VBUS 开关?  对于 DFP、在连接 UFP 之前不应连接 Vbus。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复

    经验证、在改变 VBUS 电源时序后、可执行 DFP 模式检测。
    但是、存在无法调整 ID 引脚电平的问题。

    如果上拉电阻器 RS419为200K、存储器是否已连接、ID 引脚电平为2.2V。

    RS419可调节为300欧姆或更低。 未连接存储器时、ID 引脚电平为3.3V。 连接存储器后、ID 引脚输出电平仍然为2.2原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉推送、这里有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DFP 模式下 CC 引脚上的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回复。

    CC1具有570mV、CC2仍保持低电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉推送、这里有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 DFP 模式下可能仍然没有、插入后、您将看到一个 cc 引脚处于高电平/一个 cc 引脚处于低电平。 一旦 MCU 看到 ID 变为低电平、而不是打开 Vbus。 因此、Vbus 应在 ID 引脚变为低电平后开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复

    目前、我们的电路板已经可以读取器件访问权限、但高速器件链接仅具有全速功能。

    您知道原因是什么吗?

    顺便说一下,明天早上是否可以给您打电话? 我们的地点是(GMT +8)。 我们可以参考您的时间

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以向我发送有关该通话的私人消息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复、在添加电源开关以控制电源序列后、该函数可在 DFP 上运行。

    我将结束本主题。

    谢谢!!