This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06:"TPD1E05U06DPYR"我们将能够自定义订单卷带与放大器;卷带尺寸?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815420/tpd1e05u06-tpd1e05u06dpyr-we-will-be-able-to-customize-order-tape-reels-dimention

器件型号:TPD1E05U06

大家好、请告诉我 TPD1E05U06DPYR 卷带尺寸。

TPD1E05U06DPYR 具有两种尺寸的卷带包装。

卷带宽度 W1 (mm):8.4mm 和9.5mm

A0 (mm):0.7mm 和0.66mm

B0 (mm):1.1mm 和1.15mm

K0 (mm):0.47mm 和0.66mm

P1 (mm):4.0mm 和2.0mm

我们能否从两种不同的卷带尺寸中选择订单?

此致、

Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我检查一下这个、然后返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我回复。

    此致、

    Ryo Sugita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们拥有许多具有不同卷带尺寸的器件、因为我们相信大多数客户都可以同时处理这两种尺寸。 您是否需要特定的?