This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:tlk10232

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610, TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815534/tlk10232-tlk10232

器件型号:TLK10232
主题中讨论的其他器件: DS125DF1610

e2e.ti.com/.../tlk10232.vsdHi、

 请帮助检查申请。

 我有3个 TLk10232并使用 DS125Df1610。

 2芯片相互发送 PRBS 模式、第3个 TLK10232仅监控信号。

 当我打开第三个芯片 PRBS 检测器时、寄存器0x10将无错误。 当我关闭它时、它将始终显示"关闭"。 当 TLK10232发出模式时、其他芯片是否可以仅检测8B/10B 编码?  

 如果可以、如何对寄存器进行编程。  

谢谢

卡尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cannie、

     DS125Df1610放在哪里 (在图上)?  您如何准确地打开/关闭第三个芯片上的检测器?

    此致、

    相位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      Ds125Df1610等于线。 我使用它的多播模式来测试它。 我只需使用 TLK10232寄存器 B 位11来打开/关闭检测器。 我使用2^7-1.两端0x3D10、探测器端使用0x1d10。

      (卡1 TLK --> DS 1A---> DS 1B) (卡2 DS 0A --> DS 0A --> DS 0A --> DS 0B --> DS 1B)-->(Card1 DS 0A --> DS 0B TLK  (Bert))

                          (来自 DS 0A 的 Card2多播--> DS 0B  --> TLK (电容器))

      DS --> Ds125Df1610

     TLK --> TLk10232

    BR、

    卡尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      如果我使用10.312G、则计数器正常。 但我使用通用10G 模式、计数器不工作。

    BR、

    卡尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1680.tlk10232.vsd

    您好!

     请查看图表。

    打开探测器、错误计数正常

    WDM_TRAN (1) 19/07/04 09:18:48 debug >MDIO dump 0 30
    转储 FPGA MDIO 组0 phy 00 dev 1e
    00:0E10 0F44 8317 8048 2505 2022 E115 0000
    08:0000 0380 4000 1D10 0371 2F80 0000 192B
    10:0000 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 0C08 F007 2000
    18:0C20 2500 4C20 0023 0000 0000 0000 0000

    关闭探测器、它应该检查8b/10b 编码错误。 但它无法正常工作。


    WDM_TRAN (1) 19/07/04 09:18:49 DEBUG>MDIO WRITE 0 30 0xb 0x0d10
    写入 group=0、phy=00、dev=1e、reg=0b、value=d10...好的! 读取= 0x0d10 (3344)。


    WDM_TRAN (1) 19/07/04 09:18:53 DEBUG>MDIO 转储0 30
    转储 FPGA MDIO 组0 phy 00 dev 1e
    00:0E10 0F44 8317 8048 2505 2022 E115 0000
    08:0000 0380 4000 0D10 0371 2F80 0000 192B
    10:FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 0C08 F006 2000
    18:0C20 2500 4C20 0023 0000 0000 0000 0000

    清除错误计数


    WDM_TRAN (1) 19/07/04 09:18:55 DEBUG>MDIO WRITE 0 30 0xe 0xe
    写入 group=0、phy=00、dev=1e、reg=0e、value=0e...确定! 读取= 0x0000 (0)。

    始终错误计数=0xff,直到我打开探测器


    WDM_TRAN (1) 19/07/04 09:19:11调试>MDIO 转储0 30
    转储 FPGA MDIO 组0 phy 00 dev 1e
    00:0E10 0F44 8317 8048 2505 2022 E115 0000
    08:0000 0380 4000 0D10 0371 2F80 0000 192B
    10:FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 0C00 C104 2000
    18:0C20 2500 4C20 0023 0000 0000 0000 0000

    BR、

    卡尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供详细的图表。  一般而言、您尝试做的事情要更清楚一点。 但是、我不知道"reg B bit 11用于打开/关闭探测器"是什么意思。  您能否使用与数据表中相同的术语和完整寄存器名称/编号? 是否设置了 PRBS_EN 引脚?

    此致、

    相位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡尼:

       有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6064.tlk-problem.doc

    您好!

     请检查一下

    BR、

    卡尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cannie、

    根据您的文档,您正在设置 Reg. B 位12 (不是11!) 以“打开探测器”。

    无论如何、要回答文档中的问题、PRBS 验证器位于8B/10B 解码器之前(请参阅数据表中的图7-2)。 如果您不打开验证器,PRBS 数据(未采用8B/10B 编码)将通过8B/10B 解码器并导致错误。

    此致、

    相位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

       PRBS 发生器是否也位于8B/10B 编码器之前?

    BR、

    卡尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PRBS 发生器如图7-2所示。 它实际上是"在"编码器之后(即、生成的图形不会经过编码器)。

    此致、

    相位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      PRBS 发生器是否会通过编码器? 如果为 true、则0x10 8B/10B 检测器应无错误。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看图7-2。 如您所见、在发送器中生成 PRBS 并在未编码的情况下进行传输、在接收器中验证接收到的 PRBS 未解码。

    此致、

    相位