This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:DP83620 EMC 测试问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815121/dp83620-dp83620-emc-test-issue

器件型号:DP83620

大家好、  

我的客户正在使用具有 RMII 模式的 DP83620进行设计。 当他们以下面的某种频率波形(RMS=10V)进行 EMC 测试时:他们发现,如果频率设置为50MHz-60MHz,DP83620的通信将偶尔丢失。 如果将51MHz 设置为测试频率、dp83620将始终无法进行以太网通信。

相比之下、它们在另外两个以太网端口上进行了相同的测试、一个是 DM9000、另一个是 Intel I210。 有关位置和布局、请参阅 PCB。 但这两个扩展的以太网端口没有问题。

因此,他们想了解是否有一些方法可以帮助提高 EMC 测试性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    请分享他们正在使用的电路板的原理图和布局。

    EMC 性能与布局密切相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    感谢您对此的回复。 由于机密性、我们向您发送了一封包含 SCH 和 PCB 的电子邮件。

    请随时发表您对此的评论!  非常感谢您的支持!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的布局。

    MDI 路由存在严重问题。

    1) 1)我看到正负行之间没有匹配的轨迹路线。 差分线路之间存在超过15%的不匹配。

    2) 2)我看到过孔、其中 MDI 被分成两个不同的连接器。 这是一个巨大的残桩、最肯定会导致排放和抗扰性问题。

    3) 3) Sig1和 Sig2之间没有接地。

    4) 4) VCC 是电源和接地的混合物。 这是 Sig2最接近的接地基准、该层上的一些信号布线没有实心接地基准、因为电源布线会切断这些接地基准。  

    5) 5)我看到差分布线对之间存在金属覆铜。