This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS8921:是否有 PDIP 其他 P2P 线路驱动器/接收器?

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DS8921, SN65LBC179A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784314/ds8921-is-there-pdip-other-p2p-line-driver-receiver-to-it

器件型号:DS8921
主题中讨论的其他器件: SN65LBC179A

尊敬的团队:

您能告诉我 DS8921是否有 P2P PDIP 封装线路驱动器/接收器吗? 我尝试使用参数选择工具来查找 PDIP P2P 器件。 但通过搜索工具查找它似乎并不直接。

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ting、

    DS8921是通用 RS-485收发 器、因此任何8引脚全双工 PDIP RS-485都可以与之 P2P。 感谢 Bobby 详细介绍如何 找到合适的器件。 如果您有更多问题、请告知我们。
    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    我通常不支持 RS485/RS422,但我发现了...

    我在下面进行了搜索:

    从引脚排列的角度来看、SN65LBC179A 似乎与 DS8921匹配。

    我不确定这两个器件是否可以相互替换、因为179A 看起来是485、而 DS8921是422。 我已通知我们的主题专家之一参与此主题、以便在179A 可能是 DS8921的引脚对引脚替代产品时提供意见。 我希望专家明天上午/晚上(达拉斯时间)回到我们身边。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bobby:

    谢谢!

    我曾尝试查找工业收发器中的器件...
    www.ti.com/.../products.html

    感谢您给我指选正确的位置。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是想更新这个线程、因为它在另一个线程(这里是 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/923709/3413922)中指出 DS8921的 D+/-引脚遵循与所有其他 DIP 封装全双工收发器相反的极性。  它在引脚6上具有同相输出、在引脚5上具有反相输出。  因此、在迁移到其他器件型号时请小心谨慎。  需要反转"D"引脚极性、或者可能需要在 PCB 上交换 D+/-输出以保持相同的功能。

    此致、
    最大