This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:电流限制值

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25820, TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787264/tps25810-current-limit-value

器件型号:TPS25810
主题中讨论的其他器件:TPS25820

您好!

客户需要为其应用支持0.9A 和3A 电流广播、并具有相应的电流限制。  现在、我们在中发现、标准电流广播下的电流限制为1.7A (典型值)、远高于客户要求的0.9A。  我想知道为什么我们为 STD 模式定义如此高的值、以及客户如何使用我们的产品实现大约0.9A 的电流限制?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    TPS25810将为每个标准模式广播500mA 和900mA 电流、但电流限制设置为1.7A。 下面显示了 TPS25810和 TPS25820的 CC 功能广播表。 25820的表格显示了两种 STD 模式中每种模式的 STD 广播。

    希望这有助于回答您的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的评论。  但是、当我们向 Type-C 器件通告0.9A 时、我的客户预计电流限制约为0.9A。  现在、我们的电流限制约为1.7A、远低于我们的广播@ 0.9A。  您是否知道我们为什么要采用此类设计?  客户如何使用我们的芯片实现其目标?

    谢谢

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、许多传统/STD USB 器件未能充分执行其最大电流限制消耗、因此生态系统中有大量器件在 STD 模式下消耗的电流可能比 STD 高得多。 在开发器件时、决定不对 STD 模式设置设定设定电流限制。 这使得市场上的许多此类器件能够继续与 Type-C 至 Type-A 电缆良好配合使用。