This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USBA225:U7切换到音频模式。 在 PIN8和引脚10、引脚6和引脚12之间添加20-20kHz、100mV 扫描信号会严重失真、高达30%。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787823/ts3usba225-u7-switch-to-audio-mode-add-20-20khz-100mv-sweep-signal-between-pin8-and-pin10-pin6-and-pin12-are-highly-distorted-up-to-30

器件型号:TS3USBA225

如果已连接            
插入 Line in 时、图1接地。 Q2 S 和 D 极是导电的。            
芯片 U7引脚3 VCC 连接到3.7V 的电池电压、引脚11 SEL1也通过电阻 R16升高。 VBUS 被挂起、因此 U7引脚7 SEL2为低电平。 U7切换到音频模式。            
在 PIN8和引脚10、引脚6和引脚12之间添加20-20kHz、100mV 扫描信号会严重失真、高达30%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们尝试了2个有缺陷的产品、并将 R2 R4替换为600欧姆。 无法改善失真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clark、

    在测试过程中、SW_SEL1的电压/状态是什么? 您能否确认 SEL1处的电压大于1.3V? 您能否确认 SEL2上的电压小于0.4V? 连接电池后、您的电路板上的 VCC 是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SEL1的电压为3.45V、SEL2的电压小于0.1V。 连接电池后、电路板上的 VCC 几乎等于电池电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clark、

    我正在研究这一问题的可能原因,并将在星期四下午返回给你。 您如何计算 THD? 您是否有任何测试波形要共享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AP 测试。当 IC 通电时、使用3.7V。使 SEL2处于低电平、将 SEL1从低电平更改为高电平。 向引脚8和引脚10添加1KHz、100mV 信号、R 和 L 处的 THD+N 接近30%

    错误波形:

    黄色一个

     


     

     

    良好的波形:

    紫色的一个



     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clark、

    您是否可以尝试使用 Vcc = 3.3V? 您能否提供更好的波形图像? 我看不到任何详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该工作电压范围为2.7-5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    克拉克:
    THD 可能随电源电压的变化而变化。 我们只想看看高电压是否会导致问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试了3.3V 电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在下面找到所附的原理图和答案。
    1
    在测试过程中、SW_SEL1的电压/状态是什么? 您能否确认 SEL1处的电压大于1.3V? 您能否确认 SEL2上的电压小于0.4V? 连接电池后、您的电路板上的 VCC 是什么?
    SEL1的电压为3.45V、SEL2的电压小于0.1V。 连接电池后、电路板上的 VCC 几乎等于电池电压
    2.
    您能否捕获输入和输出波形? 如何获得30%的 THD?
    AP 测试。当 IC 通电时、使用3.7V。使 SEL2处于低电平、将 SEL1从低电平更改为高电平。 向引脚8和引脚10添加1KHz、100mV 信号、R 和 L 处的 THD+N 接近30%
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clark、

    您是否能够在 Vcc = 3.3V 时进行测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我们关闭它。 此问题有 QEM。