This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:I2C ADDR H 设置

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815414/tusb320lai-i2c-addr-h-setting

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件: TUSB320

您好!

我们在 CSC 支持的客户 遇到 TUSB320LAI 的 I2C 问题。
这与以下文章类似: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/700116?TUSB320-I2C-programming-issue


TUSB320 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb320.pdf)的数据表似乎已经更新为0x61

但是、对于较新的 TUSB320 (-LAI、-HAI、-HI、-LI)、它是0x67:

只需确认--这是否是 TUSB320LAI/HAI/HI/HI/HI/LI 数据表上的拼写错误? 它应该也是0x61吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、TUSB320LAI/HAI/HI/HI/HI/LI 中列出的值应该是正确的(0x67/0x47)。 只有 TUSB320具有 I2C 地址(0x61/0x60)。 这适用于 ADDR =(H/L)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我看到这些命令确实不同。 非常感谢您的澄清。  

    但是、客户遇到间歇性 I2C 通信问题。 他们在重现此通信问题时也遇到问题。
    因此、他们也尝试将0x61用于-LAI、并且根据他的说法、它可以正常工作。

    我确实在他的原理图中看到 ADDR 引脚上有一个200k 的外部上拉电阻。 这是否是 I2C 有时仍可进行通信的原因、而不管 ADDR 设置如何?

    此外、我能否私下与您分享他们的原理图? 我们需要帮助来检查它们遇到的间歇性 I2C 连接的原因。

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确保客户已焊接正确的器件/EVM? LA 标记应是包装上的顶部标记。 除非总线上唯一的器件是 TUSB320LAI、否则您的客户可能会访问 I2C 总线上的其他器件。 您可以建议将 ADDR 短接至接地或通过1k 下拉电阻器。 客户是否遵循 第8.3.1节 TUSB320LA 初始化过程和 7.4编程中的指导(如果他们使用的是定制 I2C 主机)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elisha:

      有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    两封电子邮件后、客户没有回复。 也许我们现在可以关闭这个线程。

    感谢您的支持。