This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:SATA 合规性测试设置

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811069/tusb9261-sata-compliance-test-setting

器件型号:TUSB9261

大家好、

我的客户正在使用 TUSB9261、希望进行 SATA 合规性测试、能否团队帮助提供测试程序或应用手册。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SATA_5F00_PHY_5F00_TSG_5F00_OOB_5F00_Agilent_5F00_MOI_5F00_v1_5F00_0_5F00_rev1_5F00_3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    非常感谢您分享这些材料。  

    我的客户表示文档中没有看到 TUSB9261测试模式的命令。 我需要 SATA 测试模式-- HFTP、MFTP、LFTP、LBP 命令,如下所示 。

     你对此有什么意见吗?

    非常感谢。

    陈文森

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    此问题的任何更新。

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是否有此问题的更新、我的客户正在等待我们的建议。

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特:

                   TI 提供的 TUSB9261的固件对 SATA 兼容性测试没有任何特殊支持。  客户 可以将 TUSB9261 置于 BIST 模式并发送数据模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    非常感谢、因为数据表中没有关于 BIST 模式的说明。 是否有任何应用手册可以指导我的客户将 TUSB9261设置为 BIST 模式?

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请接受我的友谊请求、我将向您发送 BIST 文档。