This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-2-MDIO:USB-2-MDIO 和 DP83TC311SEVM 不能进行通信

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, DP83TC811SEVM, DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808030/usb-2-mdio-usb-2-mdio-and-dp83tc311sevm-doesn-t-communicate

器件型号:USB-2-MDIO
主题中讨论的其他器件: DP83TC811SEVMDP83822EVMDP83TC811

您好!

在 USB-2-MDIO 工具中找不到 PHY ID。

更新了 F5固件。 存在3V3和5V。

811和822通过 MII 接口与各自通信。

谢谢、

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83TC811SEVM 没有822。 您是否参考了811介质转换器板?  请参阅用户指南、了解固件升级是否正确、并确认 LED 是否闪烁、如用户指南中所述。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我解释不够清楚。

    这是我的设置:

    DP83TC811SEVM 作为从器件 T1、DP83822EVM 作为100BASE-Tx 配置作为 MII MAC 接口。 (两台 PC 都通过 ping 命令进行通信)

    尝试使用 MSP430F5529LP LaunchPad 设置内部 MII 环回以访问寄存器、已刷写到 F5固件。

    LED1和 LED2在"读取"按钮点击时闪烁。

    "寄存器0001为:错误! 设备未连接!"

    另外、让 USB-2-MDIO 工具自行查找 PHY ID。。。 未连接设备时返回所有内容。

    如果您认为此设置不起作用、请感谢您的帮助和指导。

    设置内部回送需要什么?

    此致、

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    您需要让 MDIO USB 工具在环回模式下配置 PHY。

    1.您是否已在 EVM 和 MSP Launchpad 之间连接 GND 引脚?

    2.在 USB GUID 中保持"关闭"扩展选项卡。

    3.选择 MSP 的应用 UART 端口,波特率为9600

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    无论您建议采取什么步骤、都已完成。

    运气差。

    谢谢、

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    811上的 VDDIO 电压是多少?  

    MSP430与3V3搭配运行

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    更改为 Win10可能有助于:D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    一开始、我提到 MSP430上有3V3。

    我已将 PHY/MAC 接口重新配置为 RGMII。

    并将811和822 PHY ID 配置为0x00。

    将811至822上的 MDC、MDIO 和 GND 全部连接到 MSP430。  MDIO 在 EVM 上连接了上拉电阻器。

    仍然不幸运。

    谢谢、

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    它已经是 Win10。

    谢谢、

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够找到根本原因?

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不。

    我想这里的问题是如何配置内部回送?

    DP83822EVM 修订版 B 和 DP83TC811SEVM 上是否提供环回?

    这两个 EVM 作为 RGMII 接口组合在一起。

    自动馈入来自811的 UDP 网络流量、使用 Wireshark 在 RJ45的822上预览流量。

    谢谢、

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    是的、您可以在 DP83822和 DP83TC811上执行环回。 为此、请参阅 DP83TC811 EVM、它是介质转换器功能。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要关闭此主题。 如果您有进一步的疑问、请打开新主题并提供对此主题的引用。

    此致、

    GET