This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:征求有关 TMDS181设计的建议

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/812448/tmds181-asking-for-the-recommendation-on-tmds181-design

器件型号:TMDS181

大家好、

客户正在使用 TMDS181。 请您对这些问题提供意见吗?

 

为了实现更好的功耗、客户将在显示器进入深度睡眠模式时削减 HDMI 1V2。 并将 R577和 R579值从13.3K 欧姆调整为15K 欧姆。

 问题:

  1. 在 TI 重定时器断电时、源可以继续驱动 HDMI 输入、例如可靠性问题。 HDMI CTS 有什么影响?
  2. 如果客户在 TI 重定时器关闭的情况下运行、可能会产生反向驱动电流? 有什么影响?

 

 

下面是原理图链接

 txn.box.com/.../mvovf0yvy529vk8zwesu79w52jwigm96

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您 是说1.2V 关闭、3.3V 打开吗? 它可能不起作用、请查看数据表中的表12。

    Mainlink 通道具有故障安全保护功能、这意味着即使发生后驱动器、也不会被损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这意味着仅进入深度睡眠模式时切断1.2V 电压、3.3V 电压有效。

    此功能正常工作。 您对此有什么顾虑吗?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    请提供您的意见吗?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要输入信号满足 HDMI 规格、就可以正常工作。

    您尝试关闭/打开1.2V 电源以使其正常工作的次数是多少次?