Other Parts Discussed in Thread: TMDS181
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDS181 大家好、
客户正在使用 TMDS181。 请您对这些问题提供意见吗?
为了实现更好的功耗、客户将在显示器进入深度睡眠模式时削减 HDMI 1V2。 并将 R577和 R579值从13.3K 欧姆调整为15K 欧姆。
问题:
- 在 TI 重定时器断电时、源可以继续驱动 HDMI 输入、例如可靠性问题。 HDMI CTS 有什么影响?
- 如果客户在 TI 重定时器关闭的情况下运行、可能会产生反向驱动电流? 有什么影响?
下面是原理图链接
txn.box.com/.../mvovf0yvy529vk8zwesu79w52jwigm96
BR、
SHH