This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:CDR 设置

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, LMH1226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782574/ds125df410-cdr-setting

器件型号:DS125DF410
主题中讨论的其他器件: LMH1226

大家好、团队成员。

我对 DS125DF410 CDR 寄存器设置有疑问。

我遇到了通过 DS125DF410传输的视频信号无法输出的问题 。

但 当 CDR 被旁路时、视频信号可能会输出。

我认为 CDR 设置不够、我希望您教授一种分析方法。

DS125DF410寄存器设置如下。

数据速率设置(仅限5.94Gbps)

地址  数据

0x2F    0xB6

0x60   0x66

0x61   0xBB

0x62   0x66

0x63  0XBB

0x64   0xFF

CTLE 设置(15dB 固定)

0x31 0x00

0x3A 0x52

0x03 0x52

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请使用以下寄存器设置来锁定此数据速率:
    0x2F = 0x26
    0x60 = 0xB3
    0x61 = 0x9D
    0x62 = 0xB3
    0x63 = 0x9D
    0x64 = 0xFF
    请告诉我们。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试您的数据。 但未  输出视频信号。

    顺便说一下、当  我没有显示视频信号时  、重定时器的地址0x02的值为0x00。

    您知道该值是多少吗?

    注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、当位4和位3被置位时、这表示器件被锁定。 即使这两个位没有被置位、我也希望其他位被置位。

    请注意、LMH1226器件会自动锁定为此数据速率-也会锁定10GbE。 请告诉我您使用 DS125DF410锁定至5.94Gbps 数据速率的应用。 可能还需要其他设置。 如果您愿意、可以通过 Nasser.mohammaditi.com.peter 向我发送电子邮件 

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、团队成员。

    答案变得缓慢、我很抱歉。
    细节不能说、但应用使用的是使用 FPGA IP 的高速信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、团队成员。

    我通知它我在另一天设置的设置值
    因为我展示的 CTLE 的设置值没有提及。

    ■数据速率设置
    寄存器 数据
    0x2F0xB6
    0x60 0x66
    0x61 0xBB
    0x62 0x66
    0x63 0xBB
    0x64 0xFF

    ■CTLE 设置(15dB 固定)
    寄存器 数据
    0x310x00
    0x030x52
    0x2D0x88
    0x3A0x52
    0x400x52

    数据速率的设置通过数据表中列出的计算方法进行计算。
    重定时器℃在正常温度环境(abut25~28 μ H)下正常工作。
    ℃、特定的重定时器剂量通道在低温环境(-5 μ F)下不会锁定。
    因此、后半部分的 FPGA 无法接收信号。

    发生此问题时、FPGA 无法接收到信号、无法接收到信号
    当我切换到设置旁路 CDR 时。

    ■CDR 旁路模式
    寄存器 数据
    0x09 0x20
    0x1E 0x09

    验证 CDR 后、REG 0x02数据0x00。
    当 CDR 被旁路时、REG 0x02数据0xDC。

    从这些结果中、我认为 CDR 剂量不起作用。
    我应该怎么做才能有效地发挥 CDR 的功能?

    当没有 CDR 功能的方法时、我想采用 CDR 旁路模式。

    使用方法是否没有问题?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Megata、您好!

    DS125DF410温度锁定范围为100摄氏度、DS125DF410工作温度范围为-40至+85摄氏度。
    1)。 在测量-5°C 时、您在哪个点进行此测量?
    2)。 您可以通过某种方式使器件在未锁定时进入原始模式。 请在下面注意此操作的寄存器设置:
    寄存器0x09[5]= 1'B1 //设置寄存器0x09的位5
    寄存器0x1E[7:5]=1'b000 //将寄存器0x1E 的位7到位5设置为0000

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Nasser。

    > 1)。 在测量-5°C 时、您在哪个点进行此测量?

    试验产品被放置在恒定温度箱中。

    我将恒定温度箱的温度设置设为-5°C。

    >2)。 您可以通过某种方式使器件在未锁定时进入原始模式。 请在下面注意此操作的寄存器设置:
    >寄存器0x09[5]= 1'B1 //设置寄存器0x09的位5
    >寄存器0x1E[7:5]=1'b000 //将寄存器0x1E 的位7到位5设置为0000

    上面提到的设置已经对其进行了设置。

    剂量原始模式通过移动保证实现、如 DS125DF410?

    如果设置不能锁定、我想用 RAW 模式操作它。

    最恰当的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 我正在尝试了解 DS125DF410器件的暴露温度。 您的温度箱可能为-5摄氏度、但 DS125DF410器件的温度如何。 这也是在-5°C 还是更低温度下? DS125DF410额定温度为-85摄氏度。

    2)。  您说过:DS125DF410保证了原始模式的移动"。

    在这里、我假设 DS125DF410在没有锁定的情况下会进入原始模式、答案是肯定的。 DS125DF410 -使用我之前提到的寄存器设置-如果器件未锁定、将进入原始模式。

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Nasser。

    > 1)。 我正在尝试了解 DS125DF410器件的暴露温度。 您的温度箱温度可能为-5°C、但
    >如何了解 DS125DF410器件。 这也是在-5°C 还是更低温度下? DS125DF410额定温度为-85摄氏度。

    由于我将电路板放入容器中、我可能认为 DS125DF410器件的温度大约达到-5摄氏度。
    -5°C 是用于评估产品的温度。

    大于2)。 您说过:DS125DF410保证了原始模式的移动"。
    >在这里、我假设您是说如果没有锁定、DS125DF410进入原始模式、答案是肯定的。 DS125DF410 -
    >使用我之前提到的寄存器设置-如果器件未锁定、将进入原始模式

    我用多种方法来检查它、如果没有锁定方法、则使用 RAW 模式。

    顺便说一下、寄存器0x02的数据在原始模式下为0xDC。
    尽管未使用 CDR、为何寄存器0x02的剂量数据变为0xDC?

    最恰当的考虑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是可以的。 在原始模式下、有两条信号路径:一条连接到驱动100欧姆输出驱动器的多路复用器。 第二条信号路径将此信号传输到正在监控传入信号的 CDR 块。 因此、可以在原始模式下运行、CDR reg 0x02显示0xDC 值。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Nasser。

    您说的 MUX 是我所附图的一部分吗?

    注意事项。

     e2e.ti.com/.../MUX_5F00_of_5F00_Block_5F00_Diagram.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、您在演示文稿中提到的您刚刚发送给我的多路复用器与我之前提到的多路复用器相同。

    请使用您在电子邮件中提到的设置。 此外、还应设置以下寄存器设置:
    a)。 通道寄存器0x18[6:4]= 3'b001
    b)。 通道寄存器0x09[2]= 1'B1
    这会强制 VCO 除以两个设置。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。Nasser。

    当我观察到已经指出的方框图时、  

    只有图形发生器和从 CDR 输出的信号才会输入到多路复用器。

    CTLE 剂量的输出似乎没有直接连接?

    实际上、CTLE 的输出是否也直接连接到多路复用器?

    注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maegata、
    请注意 DS125DF410数据表的图3。 在 CDR 输出端有一条从 CTLE 到多路复用器的路径。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的注释会猜到这样 的情况  :多路复用器可以更改不通过 CDR 的路径、而通过 CDR/重定时器的路径可以进行 CDR。

    我认为它就像我所附的文件。

    给我的识别匹配 yuor 识别?

    e2e.ti.com/.../MUX_5F00_of_5F00_Block_5F00_Diagram2.pptx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maegata、
    您的理解是正确的。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Nasser。

    当使用剂量不通过 CDR 的路径 时、寄存器0x02的数据 为0xDC (寄存器0x02位4:3 软件 1的值)

    虽然不使用通过 CDR 的路径, 但为什么 Reg0x02 bit4:3 1 (CDR Lock)的软件值 ?

    注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maegata、
    这是预期的。 CTLE 的输出会转到两个位置:一个到 CDR、另一个到绕过 CDR 的多路复用器。 当信号绕过 CDR 时、该信号也会进入 CDR 块-这就是为什么您看到寄存器0x02[4:3]=2'B11的原因。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Nasser。

    感谢您重放。

    我知道、当  信号剂量不是通过 CDR 传输时、寄存器0x02[4:3]=2'B11。

    只是我有一个问题。

    如果信号通过 CDR 以与 RAW 模式相同的设置(设置不是 RAW 模式设置)传输、

    我的重定时器中的寄存器0x02 = 0x00。 当然、0x02[4:3]=2'b00。

    我想知道它为什么变成寄存器0x02 = 0x00 (0x02[4:3]=2'B00)。

    请告诉我是否有要确认的要点。

    注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maegata、

    请注意 DS125DF410数据表的第7.5.10节。 寄存器0x09[5]和寄存器0x1E[7:5]控制该多路复用器的输出。如果器件未锁定、输出将被静音。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Nasser。

    当 从不通过 CDR 的路径切换到通过 CDR 的路径时、CDR 不会锁定。   

    CDR 输入的信号与旁路 CDR 时相同、但为什么 CDR 未锁定?

    注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maegata、

    如果我理解正确、您将 DS125DF410置于旁路模式、并观察到器件已锁定。 然后更改多路复用器设置以启用重定时器路径、然后您会注意到 CDR 未锁定。 如果理解正确、请注意以下事项:
    1)。 首先、请确保您已阅读锁定指示、以确定器件已锁定。
    2)。 当器件处于旁路状态且 CDR 处于锁定状态时、请更改 CTLE 设置以确保 HEO/VEO 眼图张开度良好。 建议优化您的 CTLE 设置、以便您获得大约0.7UI 和 VEO 的 HEO、阶跃至少为250mV 或更高。
    在我的情况下和5.94Gbps 时、当我从旁路模式切换到重定时模式时、器件保持锁定状态。 请注意、获得良好的 HEO/VEO 编号(VEO 大于300mV、HEO 约为0.75UI)。
    3)。 当您从旁路模式切换到重定时模式且 CDR 未锁定时、请执行以下操作:将器件置于适应模式1或适应模式2、然后重置 CDR。 这是否使器件能够锁定?

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Nasser。


     >如果我理解正确,请将 DS125DF410置于 旁路模式,并观察到设备已锁定。 然后更改多路复用器设置以启用重定时器路径、然后您会注意到 CDR 未锁定。

    >如果理解正确,请注意以下内容:

    您的理解是正确的。

    >1)。 首先、请确保您已阅读锁定指示、以确定器件已锁定。

    当我从 CDR 模式切换到旁路模式时、寄存器0x02的数据从0x00切换到0xDC。

    >2)。 当器件处于旁路状态且 CDR 处于锁定状态时、请更改 CTLE 设置以确保 HEO/VEO 眼图张开度良好。

    >建议优化您的 CTLE 设置,以便您获得大约0.7UI 和 VEO 的 HEO,其顺序至少为250mV 或更高。

    >在我的情况下,在5.94Gbps 时,当我从旁路切换到重定时模式时,设备保持锁定状态。 请注意、获得良好的 HEO/VEO 编号(VEO 大于300mV、HEO 约为0.75UI)。

    原始模式下 HEO 和 VEO 的值如下。

               CH0                    CH1                      CH2                      CH3  十六进制(DEC)

    HEO  0x20 (0.514UI)    0x23 (0.5521UI)   0x26 (0.5938UI)   0x22 (0.5313UI)

    VEO  0x8A (431.3m     0x7C (390.6mV)  0x8F (446.9mV)    0x88 (428.1mV)

    >3)。 当您从旁路模式切换到重定时模式且 CDR 未锁定时、请执行以下操作:

    >将设备置于调整模式1或调整模式2,然后重置 CDR。 这是否使器件能够锁定?
     

    我尝试调整模式1和调整模式2。
    两个结果如下。
    1)自适应1
                     CH0    CH1     CH2     CH3
     reg0x02   0xDC  0xDC 0xDC 0xDC 0xDC 0xDC 0xDC    
     reg0x03  0x00   0x99   0xA0  0x69
    由于 ch0的均衡量比其他通道低得多、
    FPGA 无法接收到 CH0信号。
    2)自适应2
                     CH0    CH1     CH2     CH3
     reg0x02   0xDC  0xDC 0xDC 0xDC 0xDC 0xDC 0xDC    
     reg0x03  0x00   0x57   0x5D  0x99
    结果与自适应1相同
    由于 ch0的均衡量比其他通道低得多、
    FPGA 无法接收到 CH0信号。

    寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maegata-San、
    与 Shidara-San 讨论了这个问题、我们有一个测试/实验计划。 他将与您联系、以便更详细地讨论这些内容。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nesser。

    我理解。感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maegata、
    根据与 Shidara-San 的讨论、您现在正与电缆供应商合作解决此问题。 我将关闭此 E2E 主题。 请告诉 Shidara-San 或我是否有更新。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我今天上午通过电子邮件向 Shidara-San 发送了更新信息。

    请与 Shidara-San 讨论。

    注意事项。