This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332:3.3V CAN (TCAN332)和5V CAN 的混合系统。

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815192/tcan332-mixed-system-that-3-3v-can-tcan332-and-5v-can

器件型号:TCAN332

大家好、团队成员。
我评估的是3.3V 和5V CAN 混合系统中的 TCAN332DCN。
我使用 HA13721或 R2A25416等5V CAN IC
我使用单端接。
用示波器探测 CANH 时,CANH 的末端有较大的拉丝

我假设3.3V 可以混合5V CAN 系统,但剂量有任何限制?
例如节点数量、总线长度...

我发布了测得的波形和方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、3V CAN 和5V 不能在同一个系统上混合使用。  这是由于两个 VCC 电源之间的隐性电平驱动方式不同。  对于3V CAN、隐性电平将为3.3V/2 = 1.65V;对于5V CAN、隐性电平将为5V/2 = 2.5V。  这可能会导致应用中的通信问题和电磁性能问题。

    我没有看到过像您在示波器屏幕截图中显示的问题。  您知道哪个收发器驱动所示的位模式吗?  是5V CAN 收发器还是3V CAN 收发器?

    您出于什么原因为该节点实施3V CAN 收发器?  TI 拥有5V CAN 收发器产品系列、这些收发器能够为微控制器支持3.3V VIO 逻辑、例如 TCAN1042V。

    谢谢、

    Max Megee

    TI 收发器接口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max。

    我们使用3.3V CAN 的目的是降低功耗。

    我们之前在 E2E 中通过 YoshIDA-San 问过这个问题。
    e2e.ti.com/.../2811128
    我们在 之前阅读了应用报告:SLLA337《3.3V CAN 收发器概述》。
    因此、我们认为"3.3V CAN 和5V CAN 能够进行混合。"

    解释示波器屏幕截图,此波形由5V 驱动可能会收发器。

    我们希望将 CAN 与3.3V MCU 配合使用并降低功耗。 这是对从现在开始生产的产品的请求。
    但我们也需要连接5V CAN 模块(传统产品)。
    我应该使用哪个 IC?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对不起,让我修正我的上述意见。   

    3.3V CAN 和5V CAN 收发器可在同一总线网络上正常运行、而不会出现通信问题。  您选择的收发器应一起工作。 混合3.3V 和5V CAN 网络的缺点是隐性电平将不是相同的基准、并且在共模上可能会看到更多噪声。  但是、如果您的应用允许、3.3V 肯定可以提供更低的功耗。  这些信号中的问题看起来与共模噪声无关。

    我想知道这种信号行为是由过压应力还是小 ESD 事件引起的。  您能否提供有关这些收发器运行的应用和环境的更多信息?  您是否在每个 CAN 传输中都看到此问题?  是重复行为还是不一致?

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max。

    感谢您的回答。

    在等待您的回答时、我们与 TIJ 的 Yoshida 先生进行了讨论。
    然后、我们在团队内部进行了检查、确定3.3V CAN 和5V CAN 的混合存在风险。
    某种组合是正常通信波形、但某种组合会产生异常通信波形。
    这是可重现的结果。
    因此,我决定转向对 TCAN1042的检查。

    谢谢。