This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:"RGZ RGMII 发送/接收时钟偏差""RGMII 发送/接收时钟延迟"

Guru**** 2552280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787748/dp83867ir-rgz-rgmii-transmit-receive-clock-skew-and-rgmii-transmit-receive-clock-delay

器件型号:DP83867IR

你(们)好

问题1.

您能否告诉我"RGZ RGMII 发送/接收时钟偏差(数据表 P48)"和"RGMII 发送/接收时钟延迟(P88)"之间的差异?

问题2.

数据表中的 RGZ RGMII 发送/接收时钟偏差值5和 RGMII 接口计时预算中的值是正确的?

数据表(值= 0ns)

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83867ir.pdf

 

RGMII 接口时序预算  (值= 4.0ns)

http://www.ti.com/lit/an/snla243/snla243.pdf

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Q1:DP83867通过硬件搭接以及寄存器配置提供 RGMII 时钟/数据偏差控制。 P44介绍了如何使用搭接来控制延迟。 P88描述了如何使用寄存器配置进行控制。

    Q2:请参阅数据表。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、

    我有这个相同的问题。 您说时钟偏差和时钟延迟是一样的吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RGMI 规范要求数据和时钟在接收器上具有2ns 的延迟/偏斜。   

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新主题并提供对此主题的引用。

    此致、
    GET