This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:有效的 RS232级别

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814324/max3221-valid-rs232-levels

器件型号:MAX3221

我有一个应用、在该应用中、我仅使用 MAX3221来检测有效的 RS232电压、并使用"无效"输出在不同接口之间切换。 由于驱动器不会被使用、我是否可以省略此配置中的部分或全部电荷泵电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    这是一个有趣的主意。  接收器可以独立工作。 我认为您 的想法 应该有效、但我个人从未尝试过。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是、输入检查的电压阈值是否是使用电容器的任何源得出的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    接收器输入阈值不依赖于这些电容器。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao