This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1040:SN65HVD1040获得无输出信号问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810725/sn65hvd1040-sn65hvd1040-gets-no-output-signal-problem

器件型号:SN65HVD1040

您好专家、

我的客户在其 UPS 系统中使用 SN65HVD1040。 最近、他们报告了一个单一情况、当 MCU 向其发送数据时、SN65HVD1040不会提供任何输出信号。 将故障 IC 替换为另一个后、问题得到解决。 此"故障 IC"可能会在其他电路板上重现此问题。

我们已经运行了 FA、此"故障 IC"上未报告任何问题。

您对如何在现场执行调试有什么想法吗?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    感谢您将此事提请我们注意。 我有几个问题。

    • 当您说没有输出信号时、您是指 CANH 和 CANL、还是 RXD?
    • 是否有办法获得 TXD、CANH、CANL 和 RXD 的示波器图片?
    • 发生了多少个器件?

    请告诉我、如果您能获得这些信息、调试将变得更加简单。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    问:当您说没有输出信号时、您是指 CANH 和 CANL、还是 RXD?

    答:它们向 TXD 发送数据、但 CANL 和 CHA 上没有数据、接收效果良好

    问:是否有办法获得 TXD、CANH、CANL 和 RXD 的示波器图片?

    答:请参见随附的

    问:发生这种情况的器件数是多少?

    答:只有一种情况。 但这是该团队中该器件型号的第二个历史记录。

    以下是优点、但不好。

    BTW、这是第二次遇到此问题。 此特定情况发生在 UPS 两年现场运行后。

    谢谢

    谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    非常感谢您提供的所有信息、这对您有很大帮助。

    它看起来像是 TXD 到总线驱动器的路径中有东西损坏。 RXD 为逻辑高电平可确认器件也未错误地置于待机模式。 这可能是电气过载损坏的结果、应用环境中是否会出现高电压瞬变? CAN 总线上是否有任何外部保护组件?

    您能否确认客户正在使用的器件型号? SN65HVD1040已经更新了几次、我想确保我知道客户正在使用哪个版本。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    您是否能够解决此问题?  如果没有、您是否能够进一步了解 Eric 的上述问题?

    此致、
    最大