This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:为什么每个转接驱动器的 VCM-RX 不同?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501, TUSB522P, TUSB551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814295/tusb501-why-is-vcm-rx-different-for-each-re-driver

器件型号:TUSB501
主题中讨论的其他器件: TUSB522PTUSB551

我有以下三个问题:

[1]当我确认三个转接驱动器(TUSB501、TUSB522P 和 TUB551)的 VCM-RX 时、每个转接驱动器的 VCM-RX 都不同。 为什么每个转接驱动器的 VCM-RX 不同?

  • TUSB501  :VCM-RX = 3.3V
  • TUSB522P:VCM-RX = 0.7V
  • TUSB551  :VCM_RX = 0V

[2]当 VCM-RX=3.3V (=Vcc)或 VCM-RX=0V (=GND)时、TUSB501和 TUSB551是否能够接收正确的摆幅电压?

[3]客户能否按下图所示放置电阻器? 如果是、电阻器的范围是多少?

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    作为设计选择、转接驱动器的每个接收器的 VCM_Rx 不同。
    2.他们仍然能够接收正确的摆幅电压。 我们列出 VCM_Rx 的原因是、如果您的转接驱动器与下一个转接驱动器之间存在任何差异、例如多路复用器、您必须确保多路复用器的 VCM 与接收器 VCM 匹配、或者您必须对多路复用器的输出进行交流耦合。
    3.你可以,但你不需要把它们放在那里。 如果您尝试使用这些电阻器校正某些 VCM、则无需将其添加到中。

    最棒的
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如我的第一个线程所示、在 RXP/Rxn 和 GND 之间添加电阻器时、建议的值是多少?

    我无法在 USB 规范中找到有关该电阻的规范。 请告诉我解释部分。

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamio、

    您可以添加一个100K 下拉电阻器。 这不是必需的、但可以降低您的共模电压。

    最棒的
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerasimos

    如果 USB 规范指定了100千欧的下拉电阻器、请告诉我在规范中应查看的位置。

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamio、

    它未由 USB 规范指定。 它仅用于偏置 VCM。 这是不必要的、您无需在那里添加这些电阻器。

    最棒的
    Gerasimos