This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:您可以帮助仔细检查 HD3SS460电路和布局吗?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811601/hd3ss460-may-you-pls-help-double-check-hd3ss460-circuit-and-layout

器件型号:HD3SS460
主题中讨论的其他器件: TUSB564

你(们)好,先生  

您可以帮助仔细检查 HD3SS460电路和布局吗?

                                   令人很烦

e2e.ti.com/.../uh3235_2D00_p01_2D00_190613_2D00_AVNET.pdf

e2e.ti.com/.../UH3235_5F00_Gerber.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在审查并将很快提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Biain

    我们是否可以知道是否有新的更新?

                                             令人很烦

                                             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地理位置:

      您不需要 C126至 C129。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    我们是否可以再次检查 是否需要注意 电路和布局中的其他问题?

                                                        令人很烦

                                                             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是否有新的更新?

                       令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不仅可以满足引脚分配选项 D 的要求、还需要满足引脚分配选项 C 的要求。

    此外、HD3SS460只是多路复用器、您可能需要 TUSB1046、它是转接驱动器 PLS 多路复用器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    因为客户已经过光绘、我们是否知道我们是否有 P2P 460并包含转接驱动器功能 IC?

                                                          令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    令人很烦

    TUSB564/1064是具有 HD3SS460多路复用器和转接驱动器功能的器件。 然而、由于添加了转接驱动器功能、它与 HD3SS460不具有引脚对引脚兼容性。

    谢谢

    David