This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:当 TUSB320处于电池电量耗尽模式时、可灌入多少电流?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787207/tusb320-how-much-current-can-sink-when-tusb320-is-in-dead-battery-mode

器件型号:TUSB320

尊敬的 TI:

TUSB320具有无电电池模式、可从 DFP 灌入电流。 但是、在数据表中、它并未说明它可以灌入多少电流。 是3A 吗?

谢谢!

谢谢

风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应该是缺省值、对于 USB2为500mA 或者对于 USB3为900mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    默认情况下、是否有任何不带 PD 的独立式 Type-C 控制器可以提供3A 电流? 如果电池电量耗尽、则900mA 不足以引导系统。

    谢谢!

    谢谢

    风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    默认情况下、我们没有任何不具有 PD 的 Type-C 控制器可以提供3A 电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    如果 DFP 可以支持3A 电流、是否可以在系统启动后通过 I2C 将 UFP 侧的 TUSB320更改为3A?
    确定灌电流的过程是什么?
    谢谢!

    谢谢
    风扇
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为 UFP、TUSB320器件检测 DFP 通告的电流电平并将其传递给系统
    通过 OUT1和 OUT2 GPIO (如果处于 GPIO 模式)或通过 I
    2C CURRENT_MODE_DETECT 寄存器一次处于 Attached.SNK 状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    电池电量耗尽时、默认电流为900mA。 系统上电后、可以通过 I2C 控制 TUSB320并获得更高的灌电流能力、对吧? 我在数据表的第7.3.3节中看到、主机可以提供一些重置 Rd 和 Rp 的命令。 那么、我假设在这些命令之后、TUSB320可以从主机接收3A 电流、对吧? 在这些命令期间、来自 DFP 的 Vbus 是否会下降? 我们的系统没有电池。 在这种情况下、我们不希望进行下电上电。
    谢谢!
    谢谢
    风扇
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这些命令期间、VBUS 不会下降