This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:特定应用问题

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815122/tusb211-specific-application-question

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件: TUSB212

大家好、

我的客户想知道 TUSB211在新设计中是否起作用、而下面是 USB 2.0流量的样子。

PCH -- 6420 mil -- TUSB211 -- 830 mil -- FFC 连接器--电缆(24000 mil)-- FFC 连接器-- USB 端口(总线迹= 31250mil)

另一个信息是电缆损耗约为1dB @ 480Mbps。

您能否告诉我此设计中的信号质量是否良好? 我 还 想知道你将使用什么标准来判断。

谢谢。

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    布线和 PCB 电介质的宽度是多少? 整个电缆的电缆损耗是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    布线宽度为4mil、PCB 材料为 IT-170GRA (您可以通过 Google 获取更多详细信息)。 电缆损耗适用于整个电缆。

    谢谢。

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 TUSB211可以支持此应用、但根据 FFC 连接器和电缆产生的直流损耗、可能需要 TUSB212直流升压功能。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的建议。 我将与客户讨论。

    许耀明