This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:连接状态问题

Guru**** 2821395 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TUSB1002, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/781844/hd3ss3220-connection-status-issue

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: TUSB1002TUSB1002A

您好!

我的 HD3SS3220 USB 控制器有问题。 当读取 地址0x09处的连接状态寄存器时、返回的值始终为00100000、这表示器件尚未连接、即使连接到 USB 3.0端口。  上电时、我需要等待多长时间才能通过 I2C 与器件控制器通信? 根据第18页的数据表、它表示并且我引用了"HD3SS3220本地 I2C 接口可在器件上电后的 x 个时钟周期内用于读取/写入"。 这个 x 时钟周期的值应该是多少? 为什么 HD3SS3220无法检测到它已连接。 我是否必须手动设置它的连接状态?

是否有其他人遇到类似的连接状态问题?

此致、

Luis Gonzalez

Beckman Coulter、Inc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luis

    我唯一的其他建议是将 TUSB1002替换为 TUSB1002A。 您可能需要根据系统插入损耗调整 TUS1002/A EQ。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luis

    如果没有其他问题、我将继续并关闭此主题。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    没有其他问题了。。。 您可以继续操作、关闭该线程。

    谢谢!

    Luis