This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:当我们连接 HDMI 监视器然后接通电路板电源时、没有视频输出。

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810607/sn65dp159-there-have-no-video-out-when-we-connect-hdmi-monitor-then-power-on-board

器件型号:SN65DP159

你(们)好,先生  

DP159是否具有电源序列请求?

当我们连接 HDMI 显示器然后接通电路板电源时、没有视频输出。

即使我们重新接通电路板电源、视频仍然没有输出。

将 HDMI 显示器连接到 DP159,然后打开电源,如果重新连接 HDMI 显示器,DP 159将无法显示任何输出,但显示正常

 我们强制将显示数据输入到 DP159、并通过 FPGA 而非 HDMI 连接器更改 HPD 检测。

 你可以提出建议吗?

                                        令人很烦

e2e.ti.com/.../DP159.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 X 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我可以知道什么是 x 模式吗?

    您可以建议设置哪个寄存器?

                         令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    X 模式为 DP 重定时器、正常模式为 DP++ 重定时器。

    如何重置 Dp159? OE 引脚上是否有电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1. 无输出问题是随机发生的、如果 没有输出问题、 则在重新插入 HDMI 显示器后、输出将变为正常

    2. 客户在 OE 引脚上没有设计电容。

                                        令人很烦

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    令人很烦

    请确保它们遵循 DP159数据表图22中的加电顺序。 OE 信号必须保持低电平、直到 VDD 和 VCC 稳定、然后变为高电平。

    如何连接 HPD 信号?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地理位置:

      有更新吗?