This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:在 USB 眼图上请求 TUSB564设计建议失败

Guru**** 2963430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813702/tusb564-asking-for-the-tusb564-design-recommendation-on-usb-eye-failed

器件型号:TUSB564
主题中讨论的其他器件:TUSB8044A、

大家好、

客户正在 C 型显示器上使用 TUSB564+TUSB8044A。 allion 正在执行 USB 合规性测试。

上游和下游存在多种眼图失败

您是否会查看测试报告、布局并提供有关如何修复故障项目的意见? (EQ、SSEQ…)

 

设计文件:

https://txn.box.com/s/m01m2y6djw9wykngqbfr3t6qy372jfml

  1. 原理图
  2. 布局
  3. Allion 测试报告
  4. Allion 报告.zip 文件

 

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否已在内部论坛上提交?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    否、此问题未在内部论坛上提交。 请帮助解决此问题。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 此链接似乎不再起作用? 是否有更新的链接? 您能描述一下出现的故障类型吗?