This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:A 侧电流源

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815380/tca9509-a-side-current-source

器件型号:TCA9509

只要施加 VCCA、A 侧电流源是否始终有效?

如果不是、会导致电流源不活动的某些条件是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    我现在没有可靠的答案、周一/周二之前无法从工作台获得答案。 我看了一下引擎盖下面、看到其中一个版本(无法判断其最终版本是否使器件进入)、除非 VCCA 和 VCCB 都上电、否则电流源不会打开。 (它还表明、如果禁用使能、器件无法提供电流)。

    下周我将在工作台上确认这一点。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    工作台上的 SO:

    我提供了 VccA 3.3V 和 VccB 5V

    我禁用了器件、A 侧仍然处于高电平(电流源仍在驱动)

    我启用了器件(以 VccA 为基准)、然后将 VccB 驱动至 GND、器件进入 UVLO、电流源被禁用。

    出于完整性考虑(即使我知道没有 VccA、也没有电流源)、在器件启用且 VccB 为5V 且未发现电流源的情况下、我将 VccA 驱动至 GND。

    谢谢、

    -Bobby