This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046B 问题与原理图回顾

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814141/tusb2046b-tusb2046b-question-and-schematic-review

器件型号:TUSB2046B

尊敬的团队:

我的客户希望使用 TUSB2046B 作为 USB2.0集线器。 请参阅下图中的方框图。

您能帮助回答以下问题并查看原理图吗?  

他们希望通过 TUSB2046B 更新 MCU 固件。 它是否可行?

2.我是否需要注意每个组件的 USB 角色? (NB 或 MB/USB HUB/FTDI/MCU) USB HUB TUSB2046B 的 USB 角色是什么? 主机还是设备?

从数据表中、我们可以为时钟频率选择6MHz 或48Mhz。 这两种差频之间的优缺点是什么?  

我们是否可以在 TUSB2046B 设计中使用48Mhz?

4.您能否提供联系窗口、以便我可以通过邮件将原理图发送给您? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1;TUSB2046b 使用状态机、无需进行固件编程。

    2:TUSB2046b 是集线器件。

    3:您可以同时使用这两者、6MHz 具有低 EMI。

    4:请接受友谊请求、以便您可以将原理图发送给我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将讨论移至电子邮件