This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:绕过 CDR 设置

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811023/ds125df410-bypass-the-cdr-setting

器件型号:DS125DF410

你(们)好

您是否建议这么做  

当设置 CDR 旁路时,“旁路 CDR,输出没有延迟,必须将寄存器0x09的位5和寄存器0x3F 的位7置位”将写入规范文档 P22的表6的底部。

寄存器0x3F 被保留、当您在 Sigcon 中查看该寄存器时、它显示为未使用。
我需要设置该寄存器吗?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    实际上、无需写入通道寄存器0x3F 即可使 CDR 旁路功能生效。 很抱歉造成混淆。

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,纳塔尔

    非常感谢您的建议。

    删除 的表6中的"和寄存器0x3F 的位7 "说明吗  

    DS125DF410数据表的下一次修订时序?

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与我们的营销团队联系、了解有关此数据表编辑建议的信息。 感谢您的反馈。

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo-San:

    第23页提供了以下说明。

    关于此说明、似乎需要设置以防止输出静音。 REG 0x3F [7]="1"是否真的不需要?

    如果不需要设置。 还请删除上述一句。

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启用 CDR 旁路模式不需要写入寄存器0x3F。 我们将研究可能的数据表更新。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rodrigo-San 的评论!!

    此致、
    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考

    我们发现 REG 0x3F [7]应设置为"1"、在您希望绕过 CDR 的情况下(用作中继器/转接驱动器)。

    否则、器件会定期将输出静音。

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已注意到;感谢支持。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师