This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:询问 HD3SS6126 EVM 的设置和操作

Guru**** 2877810 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786614/hd3ss6126-asking-for-the-hd3ss6126-evm-setting-and-operation

器件型号:HD3SS6126

大家好、
客户同时使用 HD3SS6126和开关 SW2 SS_SEL 和 SW3 HS_SEL。
NB 和 PC 将无法识别 USB 设备。
请提供您的评论吗? 我看到 HD3SS6126引脚3是 NC、我们如何建议客户配置 SW3?

下面是客户实验设置图片和 USB 查看器。

e2e.ti.com/.../HD3SS6126.7z

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott

    请参阅此文档并参阅表1以了解开关设置: http://www.ti.com/lit/ug/slau541/slau541.pdf

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您的建议。
    客户测试表1模式5和模式6。 但是、失败率为100%。
    您对该 EVM 设置有何建议、为什么它不起作用?
    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott

    请首先探测开关的两侧、它们在模式5和模式6下是否看到 LFPS? 这是一个仅具有任何转接驱动器功能的开关、因此请确保在开关两侧使用短而优质的电缆。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您的建议。 下面是客户操作 EVM 的方式。
    请您看看是否有任何异常情况?
    txn.box.com/.../gbbtyhirdhnbru9ybez3tqwah82zqpvt

    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott

    连接视频显示正确。 当 HD3SS6126位于 A-B 路径时、USB 大容量存储设备似乎已被正确识别、但当切换到 A-C 路径时、是否未被识别、这是否正确? 当 HD3SS6126是 A-C 路径时、他们是否尝试拔下/插入器件以查看是否可以识别该器件? 另请在 A-B 和 A-C 路径之间交换主机、以查看主机是否存在问题。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    当 HD3SS6126位于 A-B 路径时、USB 大容量存储设备似乎已被正确识别、但当切换到 A-C 路径时、是否未被识别、这是否正确?
    -->是的

    当 HD3SS6126是 A-C 路径时、您是否尝试拔下/插入器件以查看是否可以识别该器件?
    -->拔下/插入 USB 设备将使 USB 设备被识别。


    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    客户尝试了差异 NB、相同的问题是相同的。 因此它与主机无关。
    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott

    他们是否曾尝试先在 A-C 路径上连接器件、获得识别、然后切换到 A-B 路径? 器件是否被识别?

    他们是否也尝试过不同的器件?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    USB3.0无法识别、USB2.0始终运行良好。

    您是否能够使用 EVM 重复相同的情况?

    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott

    此特定驱动器和主机是否出现问题? 您能给我提供驱动器的型号吗?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott

    你有更新吗?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    客户反馈他们使用 Dell Latitude 7490和 Lenovo T570 Win 10主机系统。
    您认为此信息是否可以提供评论?

    BR、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott

    此问题是否仅发生在特定主机和特定 USB 驱动器上?

    HD3SS6126是无源开关、主机和驱动器之间进行了所有协商、除非 HD3SS6126的物理连接有误、否则我看不到这个问题与 HD3SS6126有何关系。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    驱动器的下方。
    txn.box.com/.../pptecwqd89es2huobpfcgrwlxgwigq3e

    此外、其他器件也存在相同的问题。

    BR、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott

    这里的问题是、在两个信号路径之间切换时、切换至拇指驱动器的 VBUS 永远不会关闭、并且 HD3SS6162 OE 始终处于启用状态、因此输出绝不会进入高 Z 状态。

    因此、当它们从 A-B 切换到 A-C 时、它们是否可以切换 SW1并查看是否可以识别拇指驱动器?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott

    你有更新吗?

    谢谢
    David