This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:WOL 和 EEE

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815596/dp83822i-wol-and-eee

器件型号:DP83822I

您好!

我在下面阅读了两篇有关 WOL 和 EEE 的文章

http://www.ti.com/lit/an/snla261/snla261.pdf

http://www.ti.com/lit/an/snla265/snla265.pdf

1.我的理解是

对于 WOL:PHY 本身不处于低功耗模式、但连接到 PHY 的 MCU/处理器处于低功耗模式。

对于 EEE:PHY 本身处于低功耗模式。

这里的低功耗模式只是指较低的功耗、而不是实际模式。

我是否理解正确?

在白皮书中、可以说:通过使用 WoL、后端设备(即 FPGA、处理器、ASIC、MCU)可以断电、直到 PHY 接收到符合特定帧检测标准的信息。

我们是否对后端设备有任何特殊要求? 我的意思是、当没有信息通过 PHY 通信以支持 WoL 时、后端设备本身应该有断电方案、对吧?

3. LED 是否具有针对 EEE 或 WoL 的专用状态指示? 如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱孝华、您好!

    是的、您的理解是正确的。 EEE、phy 进入低功耗状态、而其链路伙伴或主机 SoC/MCU 将 PHY 控制为低功耗/工作模式。 EEE 功能的实现符合 IEEE 802.3az、DUT 和链路合作伙伴 PHY 都必须符合规范才能正常工作。

    对于 WOL、PHY 必须持续监控 WoL 数据包以指示主机。 主机应具有可在中断时唤醒的电源管理系统。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 WoL、如果我们在下面进行配置。

    这是否意味着如果 PHY 接收魔术包、COL 电压将从高电平变为低电平(下降沿)或从低电平变为高电平(上升沿)。

    因此、我们应该配置后端设备(例如处理器)、以便能够通过 GPIO 上的上升沿或下降沿唤醒、并将该 GPIO 连接到 COL 引脚?

    对于下面的步骤6、我们为什么需要清除电平变化? 1到0和0到1都是电平变化、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、配置为信号 WoL 信号的 GPIO 会更改电平(配置方式)。 必须将其清零、以知道 PHY MAC 已经对信号进行了解释。

    此致、

    GET