This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1429:内部 TVS 的钳位电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1429, TVS1801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813760/thvd1429-clamp-voltage-of-internal-tvs

器件型号:THVD1429
主题中讨论的其他器件: TVS1801

各位专家、您好!

THVD1429具有内部 TVS 二极管、但我在数据表中找不到钳位电压值。

您能告诉我内部 TVS 二极管的钳位电压是多少?

谢谢、此致、

Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryo、

    这是一个好问题。 内部 TVS 二极管的钳位电压约为17V。 每个特定情况的传导取决于脉冲能量和时序。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢你的答复。

    我知道钳位电压大约为17V。

    我有另一个问题。

    TI 拥有基于 FET 解决方案的平缓钳位浪涌保护器件。 (如 TVS1801)

    在 THVD1429中、该 TVS 解决方案是否与 TVS1801等 FET 解决方案相同?  

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    请听我说。

    谢谢、我们对此表示最诚挚的谢意、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akashi-San、

    很抱歉、我以为我已经给出了答案。 THVD1429的 ESD 更像传统 TVS 二极管、与   TVS1801的 FET 解决方案不同。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    非常感谢您的回复。

    我了解内部 TVS 的行为。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi