This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:针对客户规格的配置建议。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815508/ds280df810-configuration-suggestion-to-customer-specifications

器件型号:DS280DF810

你好

我的客户将在 DS280DF810中使用扇出功能。

方框图如下所示。

网络配置 如下所示。

数据速率:25.78125Gbps

请检查此配置吗?

并向我推荐一个设置以供参考。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI DS280DF810编程指南文档包含一个"通用器件配置"部分、其中包括适用于光学前端口进出应用案例的推荐重定时器设置。 您可以通过 TI.com DS280DF810产品页面(以下链接)申请访问本文档。 只需单击"特别说明"下方的链接。

    http://www.ti.com/product/DS280DF810

     

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 罗德里戈

    您能为我提供编程指南文档吗?

    我要求提供特别说明。 但 没有提供。

    我需要完整的数据表和编程指南文档。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贵公司是否与 TI 签订了 NDA? 如果没有、我们需要等待您的"特别说明"请求获得 TI 营销部门的批准。 典型的周转时间为2-3天。

    因此、

    Rodrigo Natal