This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1621:GPIO0 &放大器;GPIO1输入是否在 PCLK 的下降沿正向采样?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LX1621, DS92LX1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813879/ds92lx1621-are-gpio0-gpio1-inputs-sampled-on-falling-edge-of-pclk-in-forward-direction

器件型号:DS92LX1621
主题中讨论的其他器件: DS92LX1622

我们将 DS92LX1621的 GPIO[1:0]引脚用作正向的附加并行数据输入、并将 GPIO0 Config = 0x13和 GPIO[6:1] Config = 0x03。 我们希望 GPIO[1:0]在 PCLK 的上升沿被采样(TRFB=1)、就像其他输入一样、但看起来 GPIO[1:0]在 PCLK 的下降沿被采样。 GPIO[1:0]输入上是否还有一个额外的下降沿寄存器、也许用于同步异步输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在 DS92LX1621上、寄存器0x03[0](TRFB)控制在哪个边沿对输入进行采样。

    像素时钟边沿选择:

    0:并行接口数据在下降时钟边沿上被采样。

    1:并行接口数据在上升时钟边沿上采样。

    默认值应为0x03[0]= 1、上升时钟边沿

    在 DS92LX1622上、寄存器0x03[0](RRFB)控制输出选通的边沿。

    0:并行接口数据在下降时钟边沿上选通。

    1:并行接口数据在上升时钟边沿上选通。

    默认值应为0x03[0]= 1、上升时钟边沿

    GPIO 没有单独的寄存 器;所有输入和输出的采样都是一样的。

    您在 GPIO 上可能有更多偏斜?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darryl:

    我们有 TRFB = RRFB = 1 (默认值)、但 GPIO[1:0]信号在正向(DS92LX1621至 DS92LX1622)中相对于其他(DIN、HSYNC、VSYNC)输入似乎具有不同的 Tx 和/或 Rx 延迟。 我们必须比其他输入更早地将 GPIO 输入置为有效。