This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9518:数据表问题

Guru**** 2901260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813470/pca9518-datasheet-questions

器件型号:PCA9518

您好!

您能为我的客户回答以下问题吗:

    • 如果我们没有使用任何来自此器件的 I2C 线路,并且将相应的使能输入连接到低电平,我们是否仍然需要相应的 I2C 线路上拉电阻,或者如果其使能输入连接到 GND,我们是否可以使其在电路板上保持悬空?
    • 使能输入引脚的内部上拉电阻值是多少?

谢谢、

Nitish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    '使能输入引脚的内部上拉电阻值是多少?'

    通常、对于我们的 I2C 器件、如果它们具有内部上拉电阻器、则上拉值非常弱(大约80k~100k 时)、以便保持较低的电源电流。

    "如果我们没有使用任何来自此器件的 I2C 线路,并且将相应的使能输入连接到低电平,我们是否仍然需要相应的 I2C 线路上拉电阻,或者如果其使能输入连接到 GND,我们是否可以将其保持在板上浮动?"

    如果通道被禁用且通道处于悬空状态、则该操作应该正常。 我的建议是无论如何都要有上拉电阻器。 (您仍需要在 EXP 线路上设置上拉电阻器

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "如果我们没有使用任何来自此器件的 I2C 线路,并且将相应的使能输入连接到低电平,我们是否仍然需要相应的 I2C 线路上拉电阻,或者如果其使能输入连接到 GND,我们是否可以将其保持在板上浮动?"

    如果通道被禁用且通道处于悬空状态、则该操作应该正常。 我的建议是无论如何都要有上拉电阻器。 (您仍需要在 EXP 线路上设置上拉电阻器

    就本答覆而言─

    如果不使用 I2C、为何建议使用上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    我建议上拉电阻器的原因实际上与器件的启动有关。 我认为、如果器件希望在启动时看到逻辑高电平、最好在未使用的 I2C 引脚上提供逻辑高电平。

    请注意、该器件很旧、通常我们可以访问器件的设计数据库以验证类似的内容、但我没有此访问权限、无法100%确定地说、如果没有上拉电阻器、器件将正常工作。 我以前看过该器件启动不佳一次、因此我想建议未使用的 I2C 线路上的上拉电阻器、以增加使其保持悬空的可能性、从而不会在不良 POR 条件下意外启动器件。 (强上拉比弱上拉更可取。)

    -Bobby