This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 此器件是否有 Altium 库模型?

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779619/are-there-altium-library-models-for-this-part-yet

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

我已经在概念验证 板中成功使用了 EVM 板、现在我想为我们的原型系统制作一个使用此部件的 PCB。  如果我不必为该器件创建自己的原理图符号和 PCB 封装、这将非常有帮助、而且安全得多。 我还没有在 Altium 内容网站中看到此器件、但想知道它是否在某个位置可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ricky、

    很高兴听到这个消息。 我们将能够提供 EVM 原理图和 PCB 设计文件方面的帮助。 我们正在 TI.com 上上传这些文件、可能需要几天时间。


    如果您的需求非常迫切、请通过您的 TI 销售/FAE 代表联系我们。


    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、只需再次办理登机手续。  已经将近2周了、我还没有在网站上看到 Altium 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的时间、我想现在已经上传了。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但他们在哪里、您能提供链接吗?  我只在这个网站上看到宜必思模型、但在 Altium Vault 中也看不到。

    我真的需要一个小睡、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅以下链接、了解 DP83869 EVM。

    www.ti.com/.../dp83869evm

    此致、
    GET