This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:片上50 Ω 终端电阻器

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814325/ds64br111-on-chip-50-ohm-termination-resistor

器件型号:DS64BR111

大家好、

我收到了 DS64BR111的请求。

不清楚 差速高速 I/O 的描述。

当被启用时、一个片载50Ω Ω 终端电阻器将 INx+连接至 VDD、而 INX-连接至 VDD。

可以禁用它、还是在使用器件时始终打开?

此致、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当数据表中显示"启用时"时、这意味着器件 VDD 上电时。 器件 VDD 断电时没有终端。 器件上电时、不能禁用终端电阻器。

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Fabio。

    从 IN+到 IN-将始终有一个100欧姆的差分端接。  当通道禁用时、将释放到 VDD 的共模连接、但100欧姆差分电阻将保持不变。

    此致、

    Lee