This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS34C86T:结至外壳热阻和热导率

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814043/ds34c86t-junction-to-case-thermal-resistances-and-thermal-conductivity

器件型号:DS34C86T

您好!

您能否共享结至外壳热阻? 数据表中未说明。  
客户还在申请结与引线之间的热阻以及化合物的热导率--是否可以申请?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将 为 您申请结至案例数据。 但是、内部材料的数据可能不可用。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Hao。 您能不能建议您花多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,只是为了确认--我们不能向客户提供结与引线之间的热阻以及材料的热导率?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elisha、

    通常、生成新模型需要大约1周时间。 让我检查我是否找到了数据并 将其发布。 这不是 TI 的常见做法。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    到1周、您是否意味着需要5个工作日? 您能否告知目标发布日期?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elisha、

    热性能数据如下:

    θ JA:76.7  
    Theta JC、顶部:34.0  

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao