This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848T:ESD 特性和有关 DP83822I/DP83825I 的相关问题

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, DP83822I, DP83848T, DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786831/dp83848t-esd-characteristics-and-related-questions-about-dp83822i-dp83825i

器件型号:DP83848T
主题中讨论的其他部件:DP83825IDP83822IDP83822IFDP83825

你(们)好

 

我对 DP83848T/DP83822I/DP83825I 有疑问。

 

  1. 在 DP83848T 数据表中、ESD 额定值低于。
    HBM +/-4kV
    CDM +/-1kV
    我知道 DP83848T 中没有 ESD 保护二极管。 上述 ESD 规格适用于所有引脚、包括 MDI 引脚或仅适用于除 MDI?
  2. DP82825的 ESD 等级低于。
    HBM +/-5kV (MDI)
    HBM +/-2kV (MDI 除外)
    DP83825I 中添加了用于 MDI 的 ESD 保护二极管、但 DP83848T?
    除了 DP83825I 的 MDI 之外,引脚的 ESD 额定值低于 DP83848T? 我的意思是、DP83848T 的所有引脚均为+/-4kV@HBM、但 DP82825I 的 MDI 之外的引脚为+/-2kV@HBM。


    以下是有关 DP83825I 的问题
  3. 什么是电压模式线路驱动器?
    DP83848T 也具有此功能? DP83825I 有哪些改进
  4. 尽管 DP82822I 具有、但 DP83822I 中是否有任何寄存器可用于设置 A 类或 B 类?
  5. 您能否共享有关集成式 MDI 和 MAC 终端电阻器的任何信息? 数据表中无信息。


    以下是有关 DP83822I 的问题
  6. 10.1电源特性是否属于 A 类?
    对于 B 类、是否有任何数据?
  7. 何时应通过设置线路驱动器控制寄存器(LDCTRL)来调整线路驱动器摆幅?

    下面是有关 DP83822IF 的问题
  8. 在100BASE-FX 中、SFF/SFP 通信需要 LVPECL。 但数据表中似乎没有任何说明。
    这将在稍后添加?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    一般而言,ESD 额定值(HBM、CDM)在暴露于静电下的引脚上很重要。 例如、MDI 引脚端接至 RJ-45连接器、并暴露在外部选择器静态放电中。

    我了解 DP83848T 中没有 ESD 保护二极管。 上述 ESD 规格适用于所有引脚、包括 MDI 引脚或仅适用于除 MDI?
    这不正确。 数据表中指定了 ESD 保护。 它应适用于所有引脚、因为未指定排除。

    DP83825I 中添加了用于 MDI 的 ESD 保护二极管、但 DP83848T 中没有 ESD 保护?

    这不正确。 它们都具有数据表中指定的 ESD 保护。


    什么是电压模式线路驱动器?
    DP83848T 也具有此功能? DP83825I 有哪些改进

    电压线路驱动器可在器件内部的 MDI 侧集成外部终端。 DP83825的功耗也针对 AVDD 3V3进行了改进

    4.尽管 DP82822I 具有、DP83822I 中是否有任何寄存器可用于设置 A 类或 B 类?

    什么是 A 类和 B 类寄存器?

    5.是否有关于集成式 MDI 和 MAC 终端电阻器的信息?

    请参阅 DP83825 EVM 原理图。 在 MDI 和 MAC 侧都不需要外部端接。

    6.电源特性是 A 类吗?

    什么是 A 类??

    7.何时应通过设置线路驱动器控制寄存器(LDCTRL)来调整线路驱动器摆幅?

    由于 DP83848/822符合 IEEE 发送器规范、因此不需要此器件。 它可能适用于某些特定用例、但常规用例不需要。

    8.在100BASE-FX 中、SFF/SFP 通信需要 LVPECL。

    “应用程序”部分显示了光纤接口的连接。 建议使用串联电容器、并让 SFP 调节直流电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、

    谢谢。

    答:比较 DP83848T 和 DP83825I 之间的 ESD 额定值、就 HBM 而言、除 MDI 外的 DP83825I 引脚弱于 DP83848T?

    DP83848T:HBM +/-4kV

    DP83825I:HBM±5KV (MDI)

          HBM±2kV (MDI 除外)

    4. 尽管 DP82822I 具有、DP83825I 中是否有任何寄存器可用于设置 A 类或 B 类?

    什么是 A 类和 B 类寄存器?

    请参阅 DP83822数据表的 P.75表75。 DP83825中没有与此相同的寄存器。

      5.是否有关于集成式 MDI 和 MAC 终端电阻器的信息?

    请参阅 DP83825 EVM 原理图。 在 MDI 和 MAC 侧都不需要外部端接。

    他们希望了解更多具体信息、各种电阻器以及 MDI 和 MAC 终端的电阻器精度。

    您能否提供更多信息、以便他们可以考虑绘制原理图?

    6.电源特性是 A 类吗?

    什么是 A 类??

    与上述相同。 可以提供任何东西吗? 他们猜 AVDD 和磁性电源的电源电流会增加。

     

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet、

    这是一个好提醒。
    你可以发表评论吗?

    此致、
    北井高桥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Noriyuki-San、

    很抱歉耽误你的回答。

    。 尽管 DP82822I 具有、DP83825I 中是否有任何寄存器可用于设置 A 类或 B 类?

    什么是 A 类和 B 类寄存器?

    1.为什么需要这些? 我们不希望在 Dp83825上提供 A 类或 B 类选项。 在 DP83822上、该器件可支持电容式耦合。 默认情况下、DP83825支持磁性元件和电容耦合。


    他们希望了解更多具体信息、各种电阻器以及 MDI 和 MAC 终端的电阻器精度。

    MDI 输出符合 IEEE 标准、因此我们不需要共享端接电阻器详细信息。 在 MAC 侧、我们提供寄存器配置来调节电阻。




    3.与上述相同。 可以提供任何东西吗? 他们猜 AVDD 和磁性电源的电源电流会增加。

    考虑到它是电压线路驱动器、它不会消耗磁性电源的功率。 我们不希望在 DP83825上提供 A 类或 B 类、因此功耗应保持不变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet、

    很抱歉让人困惑。
    请让我再问一次。

    1.您能否分享 DP83825I 中集成的集成式 MDI 和 MAC 终端电阻的更多具体信息?
    我猜会确定具有误差的特定电阻器值。 但我看不到有关它的描述。

    2.是否有 DP83822的示例原理图可作为 SFF/FP 收发器与 AFBR-59E4APZC (Broadcom)连接?

    此致、
    北井高桥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Noriyuki-San、


    我已详细回复了您的电子邮件。 我要关闭此主题。

    此致、
    GET