This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:用于-40温度

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813753/xio2001-used-in--40-temp

器件型号:XIO2001

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们发现、在验证低温度负40度时无法打开 PCIe。
我们尝试通过 BIOS 禁用 XIO2001IZGU、此问题不会再次出现。

我们认为我们没有超出规格、因为我们遇到这种现象、有时会在-30温度下发生、但每次在-40温度下发生。
我们的原理图如下所示、您能否帮助检查此问题? 我们还想知道 XIO2001是否需要遵循任何电源序列?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    您说的" PCIe 无法开启"是什么意思? 您是否意味着计算机无法识别 XIO2001?

    是的、需要遵循上电顺序。 它位于数据表的第22页。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复、

    这意味着我们的系统将检测所有接口(如 PCI-E、USB、PCI...) 当打开时、

    但是,如果系统在-30至-40度检测 PCI,则系统将保持,需要禁用 BIOS 模式中的 PCI,然后系统可以工作。

    这是因为电源序列会产生影响吗? 但为什么没有在25度上发生呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉推送、这里有更新吗?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    我们在确认计时时发现问题。
    目前、XIO2001的 GRST 信号后跟 VDD_33_AUS 的幂。
    因此、它不会落后于计时图中的3.3V 和1.5V。
    您能帮助我确认此行为是否正确吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    与时序图中一样、GRST#只应在所有3.3V/1.5V 电源稳定为高电平后失效。 您是否说在3.3V/1.5V 电源稳定为高电平之前、GRST#已取消置位?  

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我是 Eric、负责此项目的人。

    根据您的说明、VDD_33_AUX 和 VDD_33应该是相同的电源轨。
    这种理解是否正确?

    当前设计 VDD_33_AUX 将比 VDD_33早约650mS。
    这是不能启动系统的主要原因吗?
    如果是、为什么它在不同的温度条件下会有所不同?

    您能为我们提供有关此问题的帮助吗?
    谢谢你

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K:

    感谢您的回复。

    实际上、无论 IC 处于25度或-40度、电源序列都是相同的、但为什么故障现象仅发生在-40度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VDD_33_AUX 比 VDD_33稍早一些、但 VDD_33、VDDA_33、VDD_15、VDDA_15、 在 GRST#失效之前、PCIR 应全部启动并保持稳定。 您应始终遵循数据表所需的上电序列、因为与这些序列相关的故障可能微不足道、也难以解释。  

    请发布系统上电顺序的示波器屏幕截图(类似于图4)。   

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    以下是不同温度下的波形。

    我没有发现任何区别。

    谢谢你

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉、您是否对我们的波形有任何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    初始化顺序不正确。 在电源稳定为高电平之前、GRST#已取消置位。 请进行修复、使其与数据表中的内容相匹配。

    此致、

    I.K.