This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:tusb7430的下行流无法正常工作

Guru**** 2392735 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787416/tusb7340-downstreams-of-tusb7430-can-not-work

器件型号:TUSB7340

您好、Sirs、

很抱歉打扰你

我们在 NVIDIA Jetson 上使用 tusb7430、但 tusb7430的下行流无法正常工作。

我们是否有任何需要注意的地方?

       lspci 可以显示该器件。

       

NVIDIA@Jetson-0424318032740:~$ lspci

0001:00:00.0 PCI 桥接器:NVIDIA Corporation Device 1ad2 (修订版 A1)

0001:01:00.0 PCI 桥:Pericom Semiconductor PI7C9X2G608GP PCIe2 6端口/8通道数据包交换机

0001:02:01.0 PCI 桥:Pericom Semiconductor PI7C9X2G608GP PCIe2 6端口/8通道数据包交换机

0001:02:02.0 PCI 桥:Pericom 半导体 PI7C9X2G608GP PCIe2 6端口/8通道数据包交换机

0001:02:03.0 PCI 桥接器:Pericom Semiconductor PI7C9X2G608GP PCIe2 6端口/8通道数据包交换机

0001:02:04.0 PCI 桥:Pericom Semiconductor PI7C9X2G608GP PCIe2 6端口/8通道数据包交换机

0001:05:00.0以太网控制器:英特尔公司 I210千兆位网络连接(修订版03)

0002:00:00.0 PCI 桥接器:NVIDIA Corporation Device 1ad2 (修订版 A1)

0002:01:00.0 USB 控制器:德州仪器(TI) TUSB73x0超高速 USB 3.0 xHCI 主机控制器(修订版02)

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用什么驱动程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们使用 xhci_hcd 驱动程序。

     

           0002:01:00.0 USB 控制器:德州仪器(TI) TUSB73x0超高速 USB 3.0 xHCI 主机控制器(修订版02)

           使用中的内核驱动程序:xhci_hcd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些外部 USB 端口吗? VBUS 是否打开? USB 2.0或 USB 3.0是否起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢你的答复。 我们将对此进行检查。

    我们使用的驱动程序是否正确?

    我们如何检查器件是否存在、lspci 或 lsusb?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shu_Cheng、

    您应该能够使用 lsusb 看到 USB 设备。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复

    我们不知道哪个是通过 lsusb 实现的 TUS7340?

    我们使用的驱动程序是否正确?

    NVIDIA@Jetson-0424318031973:~$ lspci -k

    …μ A

    0002:01:00.0 USB 控制器:德州仪器(TI) TUSB73x0超高速 USB 3.0 xHCI 主机控制器(修订版02)

           使用中的内核驱动程序:xhci_hcd

    NVIDIA@Jetson-0424318031973:~美元

     

    NVIDIA@Jetson-0424318031973:~美元 lsusb

    Bus 004 Device 002:ID 0424:5734 Standard Microsystems Corp.

    总线004器件001:ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0根集线器

    总线003设备005:ID 144a:0101

    Bus 003 Device 003:ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0集线器

    Bus 003 Device 004:ID 0424:2740 Standard Microsystems Corp.

    公共汽车003 Device 002:ID 0424:2734 Standard Microsystems Corp.

    总线003设备001:ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0根集线器

    总线002设备001:ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0根集线器

    总线001设备002:ID 0dda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129读卡器控制器

    总线001器件001:ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0根集线器

    NVIDIA@Jetson-0424318031973:~美元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    哪些器件连接到 TUSB7340的下游? 是否可以确认端口已通电?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    感谢您的回复。
    下游端口未通电、是否需要禁用它?
    但上游可能会。
    那么、如何打开下游端口? 硬件还是软件?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    启用了哪个上行端口? TUSB7340是一款主机、没有上行端口。 您能否从外部为器件供电并查看其是否连接? 通过这种方法、我们可以确定它只是 VBUS 问题还是驱动程序问题。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    我们的硬件从外部为器件供电、但器件无法正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、

    抱歉、请忽略此主题
    我们再次测试外部电源、它可以正常工作。
    感谢您的帮助!!