主题中讨论的其他器件: DP83849IVS-EVK
尊敬的 DP83849C 专家:
我使用的是 DP83849C phy。 复位后、速度选择位(BMCR 寄存器的第13位)设为1、表示速度选择为100Mbit/s
禁用自协商。 当我尝试将速度选择位设置为0时、尽管能够设置和取消设置相邻位、但我无法这样做。
我能不能期望通过在未设置速度选择位的情况下向 BMCR 寄存器写入一个32位字来随时取消设置速度选择位、或者必须这样做
设置/取消设置应与其他设置和依赖项一起进行?
此致、
罗科