This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046-DCI:DP 转 USB-C 软件狗

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046-DCI, TPS65982, TUSB1046EVM, TPS65981, HD3SS460, TPS65981EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815336/tusb1046-dci-dp-to-usb-c-dongle

器件型号:TUSB1046-DCI
主题中讨论的其他器件: TPS65982TUSB1046EVMTPS65981HD3SS460TPS65981EVMDP-EXPANSION-EVM

你(们)好

我想使用软件狗从笔记本电脑获取 DP 源输出、并通过 USB-C 电缆将其发送到仅支持 USB-C 的显示器。

只是想确认 TUSB1046-DCI 是否可以这样做。

该应用还需要 USB2.0来实现从显示器到笔记本电脑的触控输入。

我已经了解 了 TUSB1046EVM、它看起来几乎合适、但它使用 TPS65982、我不希望使用 TPS65982、因为它仅采用 BGA 封装。

TUSB1046-DCI 是否能够在没有任何其他芯片的情况下独立完成此操作、或者我是否需要使用 TPS65981等 USB-C 控制器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要 USB-C 控制器、 但 TUSB1046-DCI  不能单独执行此操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    我一直在研究 TI 提供的不同评估板示例、并有点困惑。

    TUSB1046EVM 使用 TUSB1046-DCI 和 TPS65982作为 PD 控制器。

    正如我之前所说的、我更喜欢使用 TPS65981。 TPS65981EVM 板仅包含 TPS65981和闪存芯片。 与之相关的 DP-EXPANSION-EVM 上只有 HD3SS460多路复用器。

    TUSB1046EVM 和具有 DP-EXPANSION-EVM 的 TPS65981EVM 都显示了它们可以执行我需要的任务。

    那么、我的问题是、使用 TUSB1046-DCI + TPS65982 与 TPS65981 + HD3SS460相比有什么好处?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Laurence

    有关 TPS65981与 TPS65982之间的差异、请参阅以下 e2e 文章 :https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/525452/1911358

    对于 HD3SS460和 TUSB1046之间的差异:

    HD3SS460仅是 C 型交替模式多路复用器、这意味着它不会补偿从 DP 源到 HS3SS460 RX 的信号损失。

    TUSB1046是 C 型交替模式多路复用器+线性转接驱动器功能、线性转接驱动器的 RX 均衡器将在4.05GHz 奈奎斯特频率下补偿 DP 源与 TUSB1046 RX 之间的信号损耗、最高达14.4dB。 TUSB1046中的 RX 均衡器是固定的、而不是自适应均衡器、因此您可能需要考虑:

    a.将 TUSB1046放置在尽可能靠近 C 型连接器的位置

    b.使用固定 DP 电缆并让 TUSB1046 RX 均衡器设置均衡、以补偿固定 DP 电缆的损耗。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的回复。 非常丰富的信息、非常感谢。

    我认为我应该能够实现 TPS65981与 TUSB1046的组合。 使用固定 DP 电缆不会是问题。 感谢您的建议。

    谢谢