This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042V-Q1:TCAN1042V-Q1和 TCAN1044V-Q1应用问题

Guru**** 2528890 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814581/tcan1042v-q1-tcan1042v-q1-and-tcan1044v-q1-application-issue

器件型号:TCAN1042V-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044VTCAN1043

尊敬的 TI:

 请帮助检查 TCAN1042V 和 TCAN1044V 应用问题:

TCAN1042V/1044V 电源是否可以由直流/直流供电、 纹波要求是什么?

2、在睡眠模式下、TCAN 是否可以支持关闭 VCC 5V 电源、只保留3.3V VIO 电源?  在 这种情况下是否支持唤醒?

3、TCAN1042/1044是否可以不支持楔块和 ESD TVS 设计?  

谢谢!

此致  

沈家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请参阅以下我的反馈:

    1、直流/直流电源当然可用于 VCC。  只要直流/直流的输出电压保持 VCC 在5V (4.5-5.5V)的10%以内、纹波要求就不存在硬性限制。  但是、纹波电压和 CAN 总线上的 EMC 性能之间将存在反比关系。  VCC 上的纹波将通过 CAN 驱动器耦合、从而对 CAN 总线的 EMC 性能产生负面影响。  虽然没有硬性限制、但请注意、纹波越好、您将看到的电磁能力就越好。

    TCAN1042和 TCAN1044器件不支持睡眠模式。  您是指待机模式吗?  在待机模式下、通过 CAN 总线上的唤醒模式支持唤醒、但 VCC 和 VIO 在待机模式下必须保持激活状态。  如果您希望支持睡眠模式(并允许 VCC 和/或 VIO 关闭)、我建议您考虑使用 TCAN1043器件。

    TCAN1042器件无需使用扼流圈即可满足汽车经典 CAN 数据速率要求并具有出色的 EMC 性能。  但是、如果您的应用是汽车应用、那么您很可能需要 TCAN1044或 CAN FD 数据速率(1Mbps-5Mbps)的扼流圈、以便滤除共模电磁辐射。

    TCAN1042的额定电压为15kV IEC ESD 和16kV HBM ESD (人体放电模型)。   

    TCAN1044还被设计成针对15kV IEC ESD。   

    如果您的应用中的 ESD 要求超过这些限制、则您的应用将需要 TVS 二极管。  否则、这些器件应自行运行。

    此致、

    Max Megee

    TI 收发器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高最大值:

       感谢您的回复、我需要再次与您核实待机模式:
        您的回复:“在待机模式下,通过 CAN 总线上的唤醒模式支持唤醒,但 VCC 和 VIO 在待机模式下必须保持活动状态。  "

        我从下面的数据表中发现、它看起来像是一个矛盾、请帮助再次检查。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    你是对的;这是我的错。  待机模式仅依赖于仅由 VIO 供电的低功耗接收器。  因此、您可以关闭 VCC 并在功能上以待机模式运行。

    您对 TCAN1042和 TCAN1044还有其他问题吗?

    谢谢、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 最大值:
      好的、谢谢!

    此致!

    Eric