This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3F303:TPD3F303DPVR 焊盘图案请求

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784077/tpd3f303-tpd3f303dpvr-land-pattern-request

器件型号:TPD3F303

您好!

您能否提供 TPD3F303DPVR (USON8封装)的 PCB 焊盘图案?

我能找到的最好的是:http://www.ti.com/lit/an/slua271b/slua271b.pdf 的第3节

客户的反馈是:

“在数据表中,超小型封装的尺寸很好,希望在稍大的封装中具有相同的文件

一个。”

USON8封装是否有此器件?

谢谢、

Sharmalee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将检查此问题并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    该数据表具有适用于 DQD 和 DPV 封装的封装