This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:T串 和 IO_Impedance _CTRL

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811629/dp83867ir-tskewr-and-io_impedance_ctrl

器件型号:DP83867IR

您好!

 我对 DP83867上的 T歪 斜率和 IO_Impedance _CTRL 有疑问。

1) T歪 斜  

数据表7.9 RGMII 时序中写入的 Tskrr 值是否包括寄存器0x0086的初始值(接收时钟延迟:2nsec)?

2) 2) IO_Impedance _CTRL

您能否向我们展示数据表8.6.86 I/O 配置(IO_MUX_CFG)中所述阻抗控制设置值的温度误差率(%)信息。

我想知道寄存器设置的阻抗值的精度。

此致、
肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenshow、

    DP83867的默认状态是在 RGMII 总线上启用内部延迟。 数据表中提到的时序启用了默认内部延迟。

    对于您关于阻抗控制变化的问题、我们很遗憾无法提供该数据。 范围大小和步长可能因工艺而异、因此很难描述变化和步长精度百分比。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Aniruddha、

     我想了解问题1的更多详细信息。

    我理解如下、但正确吗?

    对于 TX 信号(接收到 PHY)、TsetupR 和 THOLDR 默认情况下根据数据表中的说明进行指定  、设置为 RGMII_TX_DELAY_CTRL = 0111b (2ns)。  通过更改 RGMII_TX_DELAY_CTRL、可以在 PHY 内部以正负方向移动时钟计时。

    我对 RX 信号有另一个问题(从 PHY 传输)。

    时序定义的 TsetupT 和 THOLDT 是否与上述 TX 情况相同?  

    默认情况下、TsetupT 和 THOLDT 根据数据表中所述  通过设置 RGMII_RX_DELAY_CTRL=0111b (2ns)来指定。  通过更改 RGMII_RX_DELAY_CTRL、可以在 PHY 外部以正负方向移动时钟时序。

    此致、
    肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Aniruddha、

    最后、为了满足时钟和数据/Ctrl 之间的 RX 和 TX 规格、我们应该看到什么时序?

    我考虑的是 DP83867的 RGMII、而不是如下所示的时序。 正确吗?

    如果我的考虑是正确的、  那么该图中的时序值是否​​包含 RGMII_RX/TX_DELAY_CTRL 的默认值?

    此致、
    肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Aniruddha、

    您是否对 TI PHY 的 RGMII 规格时序有任何更新?

    Sitala 处理器的规格与我之前发布的规格相同、非常简单。  遗憾的是、PHY 数据表对我们的设计而言更令人困惑。

    此致、
    肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有此更新?

    此致、
    肯什